Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

  Innentürbeschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Innentürbeschläge
^

Innentürbeschläge beeinflussen das Ambiente von Räumlichkeiten

Innentürbeschläge erfüllen in erster Linie eine wichtige Funktion, denn sie ermöglichen die Sicherung von Räumen, aber auch den Zugang. Darüber hinaus kommt den Beschlägen für Innentüren aber auch eine ästhetische Aufgabe zu, da sie großen Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild der Räumlichkeiten haben.

Innentürbeschläge für unterschiedliche Einsatzbereiche

Neben den verschiedenen Anwendungsbereichen für Innentürbeschläge unterscheidet man zwischen einer einfachen Türdrückergarnitur und dem Türknopf. Eine Innentür, die mit einer Türdrückergarnitur ausgestattet ist, lässt sich jederzeit durch Herunterdrücken des Türgriffs öffnen, sofern sie nicht mit einem Schlüssel abgeschlossen wurde. Anders verhält es sich, wenn Innentürbeschläge mit Türknöpfen verwendet werden, denn diese Beschläge bringen eine automatische Verriegelung der Tür mit sich, sobald sie ins Schloss fällt. Türen mit Türknauf lassen sich auf dieser Seite nur mit einem Schlüssel öffnen. Eine dritte Variante der Innentürbeschläge stellen spezielle WC-Riegel und Badgarnituren dar. Diese lassen sich ohne Schlüssel, allein durch Betätigung eines Drehknopfes, verriegeln und öffnen. Spezielle Sondertürbeschläge sind erforderlich, wenn Ganzglastüren für ein transparentes Ambiente in einem Gebäude sorgen sollen.

Die ästhetische Funktion der Innentürbeschläge

Die große Auswahl an Innentürbeschlägen umfasst Beschläge, die verschiedenen Bau- und Einrichtungsstilen angepasst werden können. Moderne Türdrückergarnituren werden in verschiedenen Formen und Farben angeboten. Häufig bestehen sie aus Edelstahl, Messing oder verchromtem Metall mit polierten oder gebürsteten Oberflächen. Das Design verschiedener Modelle ist durch Kombination von Messing und Edelstahl besonders reizvoll und erzeugt eine edle Wirkung. Innentürbeschläge können mit glatten Oberflächen ausgestattet oder mit einer besonderen Ornamentik versehen sein.
In der Form unterscheiden sich gerade, gebogene und geschwungene Beschläge. Stabile Innentürbeschläge aus Kunststoff werden in einer großen Farbvielfalt angeboten, die sogar eine Anpassung an das Corporate Design eines Unternehmens zulassen. Nachbildungen historischer Türbeschläge werden bevorzugt in historischen Gebäuden oder Gebäuden, die dem Landhausstil folgen, installiert. Eine Frage des Baustils und des persönlichen Geschmacks der Bauherren ist die Wahl zwischen Türbeschlägen mit Rosette oder in Form eines Schildes. Eine Türdrückergarnitur mit einem Langschild verdeckt das komplette Türschlosselement und enthält den Türdrücker. Eine Rosettengarnitur hingegen besteht aus Einzelelementen in Form des Türdrückers und der Schlossrosette, die meist rund, gelegentlich aber auch quadratisch geformt ist.

Harmonisches Erscheinungsbild durch abgestimmte Innentürbeschläge

Im Rahmen einer Neu- oder Umbaumaßnahme kommt der Auswahl der Innentürbeschläge eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Die Türdrücker- und Türknopfgarnitur lässt bereits einen Rückschluss auf den Stil des Unternehmens oder des Bewohners eines Gebäudes zu. Während in Kellerräumen, Lagerräumen oder in Produktionsstätten vorwiegend Innentürbeschläge verwendet werden, bei deren Auswahl ein erhöhtes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt wird, aber weniger auf ästhetische Grundsätze, zeugen hochwertige Türbeschläge in Büro- und Verkaufsräumen für einen hohen ästhetischen Anspruch.
Um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen, sollten passende Innentürbeschläge für alle Räume aus einer Serie gewählt werden. Gleichzeitig ist es wichtig, bei der Auswahl auf die Abstimmung der Türbeschläge mit den Türblättern und dem Stil des Gebäudes zu achten. Da gerade in öffentlichen und Firmengebäuden Innentürbeschläge einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind als zum Beispiel in privaten Wohngebäuden, stellt die Qualität der Materialien ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium dar.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.