Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Insektenschutz  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Balkontür- / Fenstertür-Bedarf
Spannbare Netze, Zelte
Weitere Informationen zum Thema Insektenschutz
^

Innenräume vor Insekten schützen

Viele Varianten für ein Ziel: der Schutz vor Insekten. Die kleinen Lebewesen können Krankheiten übertragen, unangenehme bis gefährliche allergische Reaktionen hervorrufen und Lebensmittel wie Einrichtungsgegenstände schädigen. Insekten nicht in die Innenräume gelangen zu lassen, ist der beste Schutz. Insektenschutz fängt bei der Sicherung von Fenstern und Türen an.

Notwendiger Insektenschutz

Insekten übernehmen in der Natur wichtige Aufgaben. Sie bekämpfen Schädlinge, helfen oder übernehmen die Blütenbestäubung und dienen anderen Tieren als Nahrungsgrundlage. So positiv ihre Rolle in der Umwelt ist: Insekten können für den Menschen schädlich sein. In Innenräume sind sie nicht gewünscht, fast immer lästig und ein Grund passende Maßnahmen zur Insektenbekämpfung zu treffen. Vorbeugung ist jedoch auch hierbei die bessere Wahl. Der Insektenschutz ist eine Möglichkeit, die Gebäudeöffnungen für Insekten undurchdringlich zu machen, aber trotzdem den Luftaustausch nicht zu behindern.

Insektenschutz für Fenster und Türen

Fenster bei wärmeren Temperaturen zu öffnen, lockt meist Insekten an. Fliegen, Mücken und anderes Krabbelgetier suchen sich zielsicher den Weg in die Innenräume. Hierbei können sie Schäden an der Einrichtung und an Lebensmitteln anrichten - und für Menschen unangenehm werden. Sehr komfortabel ist ein Insektenfensterschutzrollo, das in das Fenster eingepasst wird. Es ist wie jedes handelsübliche Rollo zu bedienen. Stufenlos einstellbar können Sie in jeder beliebigen Höhe festgestellt werden. Bei Bedarf dichten sie das Fenster komplett gegen Insekten ab. Luft kann nahezu ungehindert in die Innenräume dringen. Das feine Netz ist fast blickdicht. Für bodentiefe Fenster eignen sich Lamellenvorhänge sehr gut. Sie sind aus stabilem Insektenschutznetz gefertigt.
Türen können ebenso wie Fenster mit einem Insektenschutz ausgestattet werden. Als Tür in der Tür sind sie eine unüberbrückbare Hürde für jegliche Insekten wie Wespen, Bienen und Fruchtfliegen.

Insektenschutz mit flexiblem Einsatz

Ganz flexibel für alle Öffnungen, durch die Insekten nicht eindringen sollten: Fliegendraht und Fliegengitter. Diverse Farbvarianten und Maschengrößen sorgen für den individuell anpassbaren Insektenschutz. Auch ist ein hoher Sichtschutz möglich. Die Fliegengitter können per Klebestreifen, Klettband oder Winkel befestigt werden und sind elastisch und weich. Fliegendraht hingegen meist stabiler.

Noch mehr Insektenschutz

Auch unter freiem Himmel können Insekten lästig sein. Im Fahrtwind gelangen sie auf Autoscheiben; auf Festlichkeiten vergnügen sie sich am Buffet. Hierbei leisten Insektenfallen, Insektenspray und Spezialreiniger gute Dienste. Ganz natürlich ist die Reinigung mit Insektenschwämmen. Für Innenräume eignen sich Klebefallen, deren Wirkstoffe nicht in die Raumluft abgegeben werden. Ist es zum unangenehmen Kontakt mit Insekten gekommen, helfen Insektensprays für die Haut - ein unverzichtbares Accessoire im Sommer.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.