Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Jacke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Jacke“
Überbegriffe
Arbeitsjacke
Zeichnet sich durch Einsatz robuster Materialien aus, die dem täglichen Einsatz bei der Arbeit gerecht wer­den.
Hitzeschutzjacke
Das spezielle Material bie­tet ein sehr hohes Maß an Schutz vor Strahlunghitze und Flammen.
Kälteschutzjacke
Speziell gefütterte Jacken, die sich für den Einsatz im Kühl- und Tiefkühlbereich von Warenlagern eignen.
Regenjacke
Leichte und atmungsaktive Jacken, die zudem wind- und wasserdicht sind.
Warnjacke
Die auffälligen Farben und die reflektierenden Flächen der Jacken schützen in Ge­fahrensitutionen.
Kasak
Speziell geschnittene Ja­cken, die im Bereich der Medizin und Pflege ver­wendet werden.
Kochjacke
Kochfeste Berufskleidung, die speziell an die Anfor­derungen im Küchenbe­reich angepasst ist.
Lebensmitteljacke
Verdeckte Knopfleisten und Tascheneingriffe kennzeich­nen Bekleidung, die dem Standard der Hygiene ent­spricht.
Lichtbogenschutzjacke
Arbeitsjacke, die Schutz ge­gen Störlichtbögen bietet.
Zunftjacke
Zunftbekleidung hat eine multifunktionale Bedeutung und wird überwiegend in den handwerklichen Bran­chen getragen.
Schnittschutzjacke
Die speziellen Fasern des eingelegten Schnittschutz­vlieses vermindern das Ver­letzungsrisiko bei der Arbeit mit Kettensägen.
Chemikalienschutzjacke
Diese Jacken bieten einen hohen Schutz bei der Arbeit mit agressiven Säuren, Lau­gen und anderen Chemika­lien.
Reinraumjacke
Dichte, reine und antistati­sche Jacke für die Arbeit in Reinräumen.
Jacken nach Material
Fleecejacke
Diese flauschige Polyester­maschenware wird überwie­gend für wärmende Funk­tionsbekleidung eingesetz.
Hardshelljacke
Da Jacken aus Hardshell sehr wetterbeständig sind, eignen sie sich besonders als äußere Lage beim Klei­den nach Zwiebelsystem.
Heizjacke
Akkuheizjacke für Arbeit und Freizeit – warm, bequem und vielseitig. Verschiedene Heizzonen können gleich­zeitig oder selektiv beheizt werden.
Jeansjacke
Der Klassiker aus Jeansstoff.
PU-Jacke
Eine Beschichtung aus Po­lyurthan sorgt für eine dau­erhafte Imprägnierung ge­gen Regen.
Recyclingpolyesterjacke
Das Polyester dieser Jacken besteht zum Großteil oder komplett aus Recyclingma­terial, wie z. B. alten PET-Flaschen.
Softshelljacke
Das Material besteht aus mehreren laminierten Mem­branschichten, die für einen funktionellen Tragekomfort sorgen.
Sweatjacke
Dieser Jackenstoff besteht aus einer Rundstrickware, die eine flauschige Innen­seite aufweist.
Webpelzjacke
Wärmende Jacken aus Web­pelz mit wasserabweisender Eigenschaft.
Jacken für Freizeit und Sport
Kombijacke
3-in-1-Jacken sind Kombi­nationen aus wetterfester Oberjacke und wärmender Innenjacke.
Regenjacke
Bietet einen guten Nässe­schutz bei Regen und im Spritzwasserbereich.
Kälteschutzjacke
Diese Jacken besitzen eine hochwertige Innenfütterung und sind aus atmungsakti­ven, isolierenden Materia­lien gefertigt.
Trainingsjacke
Leger geschnittene Jacken, die bei unterschiedlichen Sportarten getragen wer­den können.
Freizeitjacke
Multifunktionell einsetzbare Jacken, die in sehr vielen Bereichen der Freizeitge­staltung Anwendung finden.
Kapuzenjacke
Ganz verschiedene Jacken mit Kapuze.
Pilotenjacke
Blousonjacken, die meis­tens aus Leder oder Nylon bestehen und heute als Modeklassiker gelten.
Wendejacke
Die ganz spezielle Vernä­hung der Jacke ermöglicht es, diese von beiden Seiten zu tragen.
Jacken nach Schnittart
Bundjacke
Kurze Jacken, die meistens mit einem Bundabschluss auf der Hüfte enden.
Parka
Längere gerade geschnitte­ne Jacken, die bis in den Bereich der Oberschenkel gehen können.
Sakko
Wichtiger Teil der förmlich­en Geschäfts- und Service­kleidung, der zur Anzugho­se oder im Freizeitbereich zur Jeans getragen wird.
Blazer
Dem Sakko sehr ähnlich, allerdings im Schnitt eher sportlich-formell.
Herrenjacke
Den anatomischen Voraus­setzungen des männlichen Körpers entspechend ge­schnittene Jacken.
Damenjacke
Insgesamt schmaler und meistens auch tailliert ge­schnittene Jacken speziell für Frauen.
Kinderjacke
Sehr robuste und funktio­nelle Jacken für Kinder.
Zubehör
Kapuze
Kapuzen, die bei Bedarf an den entprechenden Jacken befestigt werden können.
Innenjacke
Zip-In-Jacken können in Ja­cken mit entsprechendem Reißverschluss als zusätz­liche Isolation eingefügt werden.
Unterziehjacke
Diese wärmenden und we­nig auftragenden Isolations­jacken können alleine oder als Kälteschutz unter der normalen Jacke getragen werden.
Unterziehweste
Meist wattierte Westen, die wie Unterziehjacken getra­gen werden.
Weitere Informationen zum Thema Jacke
^

Welche Jacke soll es sein?

Ein Sprichwort sagt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Für wahr, egal, ob Regen, Kälte oder Wind – mit einer Jacke sind Sie immer passend gekleidet. Deshalb sollte dieses Kleidungsstück in keinem Kleiderschrank fehlen, denn schließlich wird so der Oberkörper mitsamt der Arme geschützt. Im Unterschied zu Pullovern, die z. B. über einen Rollkragen oder Rundhalsausschnitt am Hals verfügen, werden Jacken vom Hals abwärts offen getragen. Je nach Bedarf können sie mit einem Reißverschluss, Knöpfen oder Haken geschlossen werden. In der Regel reichen Jacken bis zum Gesäß, sind sie länger, meist hüftlang werden sie als Mäntel bezeichnet.

So vielfältig sind Jacken

Vielfältig sind die im Handel angebotenen Modelle – so sind Jacken für spezielle Berufe wie z. B. Forstschutzjacke, Sanitäterjacke oder Zunftjacke ebenso erhältlich wie Jacken, die der Arbeitssicherheit dienen. Dazu zählen z. B. Warnjacke, Kälteschutzjacke oder Chemikalienschutzjacke. Um auf verschiedene Wetterlagen reagieren zu können, sind Wetterschutzjacken in Form von Regenjacken, Thermojacken oder Winterjacken ideal. Sie sind so konzipiert, dass einem Wind und Kälte nichts ausmachen. Jacken aus speziellen Materialien wie Fleecejacke oder Softshelljacke sind ebenfalls sehr beliebt, denn man kann sie während der Arbeit oder der Freizeit tragen. Das trifft u.a. auch auf Pilotenjacken zu. Speziell für das weibliche Geschlecht eignen sich Damenjacken, die durch ihren Schnitt die Figur betonen.

Kleidung muss passen

Generell sollte man beim Kauf von Kleidung neben der schützenden Funktion auch auf die Bequemlichkeit achten. Die beiden vorrangigen Merkmale sind die richtige Größe sowie das geeignete Material. Dabei ist zu beachten, dass unterschiedliche Größensysteme für Frauen und Männer existieren.

Wir haben noch mehr!

Mit Mercateo können Sie sich von Kopf bis Fuß ausstatten – von Mützen über Hemden und Pullover bis hin zu Hosen und Schuhen finden Sie alles in unserer Kategorie Kleidung.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.