Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kälteschutzkleidung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Kälteschutzkleidung“
Überbegriffe
Kälteschutzjacke
Bietet Schutz, z. B. bei Arbeiten in der Kälte.
Kälteschutzlatzhose
Diese Latzhosen zeichnen sich durch eine hohe Wär­meisolation aus.
Kälteschutzhose
Diese Hosen zeichnen sich durch eine hohe Wär­meisolation aus.
Kälteschutzoverall
Mit diesem Overall ist der Körper bestens vor Kälte geschützt.
Thermohemd
Diese Hemden sind gefüt­tert und bieten so einen guten Schutz an kühlen Tagen.
Beheizbare Bekleidung
Kleidung mit intergrierten Heizelementen, mit Akku betrieben.
Gefrierhauskleidung
Gefrierhausjacke
Die Jacken bieten Schutz vor Temperaturen von, je nach Hersteller, bis zu -65 °C.
Gefrierhaus-Latzhose
Trägt man bei Arbeiten im Gefrierhaus in Kombination mit einem Parka oder einer Jacke.
Gefrierhausoverall
Durchgehender Overall, mit verschiedenen Wärmeisola­tionen erhältlich.
Gefrierhauslatzhose
Schützt bei Arbeiten in kühlen Bereichen.
Kühlhausparka
Unverzichtbar bei Arbeiten im Kühl- und Gefrierhaus, geeignet für Temperaturen von, je nach Hersteller, bis zu -65 °C.
Kühlhausweste
Diese Weste ist für Arbeiten in kühler Umgebung sehr gut geeignet.
Ergänzendes Zubehör
Tiefkühlstiefel
Gefütterte Winterschuhe mit kälteisolierter Sohle findet man hier.
Schal
Erfüllt nicht nur in der kal­ten Jahreszeit einen Zweck, farbige Modelle werden zum Eyecatcher.
Wintermütze
Die Mütze nicht nur für kalte Tage. Je nach Modell, z. B. mit umklappbarem Ohren­schutz.
Kälteschutzhandschuh
Beim Umgang mit Flüssig­gasen im Tiefkühlbereich immer auch an den passen­den Handschutz denken.
Kälteschutz-Schürze
Ist sowohl für Arbeiten im Tiefkühlbereich als auch bei Arbeiten mit flüssigem Stickstoff, aber auch in Reinräumen, die optimale Schürze.
Thermounterwäsche
Wärmende Unterwäsche, auch im Set erhältlich.
Kälteschutzstirnband
Kalte Ohren gehören mit diesem Stirnband der Ver­gangenheit an.
Sturmhaube
Umhüllt den ganzen Kopf samt Halspartien und lässt nur die Augen bzw. einen Teil des Gesichtes frei.
Unterziehhaube
Für einen guten Rundum­schutz des Kopfes gegen Kälte. Bei dieser Mütze bleibt das Gesicht frei.
Halswärmer
Eine hervorragende Alter­native zum Schal.
Winterset
Sets mit Mützen, Schals und Handschuhen.
Aktive Körperwärmer
Chemische oder elektrische Aufwärmhilfen.
Weitere Informationen zum Thema Kälteschutzkleidung
^

Kälteschutzbekleidung schützt Haut und Haar

Kälteschutzbekleidung gehört zu der Rubrik der Schutzbekleidung und zielt darauf ab, den menschlichen Körper so warm wie möglich zu halten, so dass sich ein Mensch gefahrlos an sehr kalten Orten aufhalten kann. Das Gegenteil der Kälteschutzkleidung ist die Hitzeschutzkleidung, die ebenfalls in die Rubrik der Sicherheitskleidung gehört und genutzt wird, wenn sich Menschen extremer Hitze aussetzen müssen.

Anwendungsgebiete der Kälteschutzbekleidung

Kälteschutzbekleidung kommt zum Einsatz, wenn sich Menschen vor extremer Kälte schützen müssen. Dies betrifft vor allem Personal, das in Gefrierhäusern oder in Kühllagern arbeitet. Aber die Kleidung eignet sich auch für all jene, die im Freien bei kalten Temperaturen arbeiten müssen bzw. sich freiwillig in sehr kalte Gebiete, wie beispielsweise Gletscher, begeben. Kälteschutzbekleidung dient somit auch den Bergsteigern und Freizeitsportlern.

Norm der Kälteschutzbekleidung

Wie jede Sicherheitsbekleidung muss auch die Kälteschutzbekleidung bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie als ein ordentliches Schutzutensil zertifiziert werden kann. Hierfür sind in der Norm EN 342 die notwendigen Attribute festgehalten, die eine Kälteschutzbekleidung erfüllen muss. Bei einer Norm-Prüfung von Kälteschutzbekleidung wird auf zwei wesentliche Faktoren hin getestet: Wärmeisolation und Luftdurchlässigkeit. Beide Eigenschaften sind eine wichtige Voraussetzung für wärmende und bequeme Schutzkleidung.

Kälteschutzoverall

Kälteschutzbekleidung kann in verschiedenen Formen erworben werden. Je nach den individuellen Erfordernissen, gibt es entsprechende Kleidungsstücke. Für einen Ganzkörperschutz eignet sich ein Kälteschutzoverall. Hierbei handelt es sich um ein durchgehendes Kleidungsstück, welches am gesamten Körper die Wärme isoliert.

Kälteschutzjacke

Eine Kälteschutzjacke dient dem Schutz des Oberkörpers und sollte daher mit weiteren Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise einer Kälteschutzhose, kombiniert werden.

Kälteschutzhose

Eine Kälteschutzhose ist in der Regel als Latzhose gefertigt. Sie schützt primär den Unterkörper vor extremen Kälteeinflüssen, ermöglicht aber auch einen geringfügigen Schutz des Oberkörpers durch den Latz. Eine Hose ist allein nicht ausreichend und sollte mit einer Kälteschutzjacke kombiniert werden.

Weitere Kälteschutzbekleidung

Zusätzliche Schutzkleidung, die die Kälte vom Körper fernhält, ist beispielsweise eine Kühlhausweste. Diese wird in kühlen, nicht aber in sehr kalten, Einsatzgebieten verwendet. Weitere Kleidungsstücke sind Kälteschutzhandschuhe und Tiefkühl-Stiefel, die die äußersten Extremitäten vor Kälteeinfluss schützen oder Gefrierhaus-Latzhosen sowie passende Overalls. Eine Kryoschürze schützt den Körper im Tiefkühlbereich und darüber hinaus bei Arbeiten mit flüssigem Stickstoff.

Thermo-Kleidung

Thermo-Kleidung bietet ebenfalls einen Schutz vor Kälte, allerdings ermöglicht diese Kleidung keinen Schutz gegen tiefe Temperaturen und sollte daher entweder nur bei milden Temperaturen getragen werden oder aber als zusätzlicher Schutz unter Kälteschutzkleidung, die auch tieferen Temperaturen standhalten kann. Als wärmende Unterwäsche eignet sich Thermo-Kleidung hervorragend.

Worauf sollte beim Kauf geachtet werden

Vor einem Kauf ist darauf zu achten, dass die Kälteschutzkleidung der aktuellen Norm entspricht. Achten Sie darauf, dass die Kleidung bequem ist und nicht die Beweglichkeit zu stark einengt. Die Kleidung sollte wasser- und ölabweisend sein. Man muss sie schnell an- und ausziehen können.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.