Der Küvettenwechsler für ein effektives Arbeiten in der Routineanalytik
In der
Routineanalytik kommt es oft darauf an, dass schnell und damit effektiv gearbeitet wird. Mit Küvettenwechslern, die es zum manuellen oder auch automatischen Wechseln von
Küvetten gibt, lassen sich die Messergebnisse wirtschaftlich effizient erreichen, denn meist können bis zu 14 Proben in einem Analysevorgang abgearbeitet werden.
Welche Küvettenwechsler für welche Anwendung? - Beispiele
Es gibt Küvettenwechsler für 1-cm-Küvetten mit Temperierung über Wasserbad oder Pletier-Elemente die besonders auf die quantitativen Endpunktbestimmungen und Enzymkinetik entwickelt wurden. Die Enzymkinetik ist ein Teilbereich der biophysikalischen Chemie, die beschreibt, wie enzymkatalysierte chemische Reaktionen ablaufen. Solche Abläufe werden in der Biochemie und Medizin untersucht. Enzyme dienen dazu Reaktionen zu lenken oder zu beschleunigen, so dass die enzymkinetische Analyse zum Verständnis der Vorgänge z. B. im menschlichen Körper unerlässlich ist. Sechsfach-Küvettenwechsler für Küvetten mit Schichtstärken von einem, zwei oder fünf Zentimeter, die nicht temperatierbar sind, findet man meistens für quantitative Bestimmungen. Die Karussellausführungen auf einer kreisförmigen Platte sind dagegen auf den quantitativ sehr hohen Probendurchsatz in der Analytik abgestimmt. Alternativ gibt es etwa noch die einmal achtfach-Wechsler bzw. zweimal achtfach-Wechsler in Kombinationen mit Rührwerken, wobei die Küvettenwechsler nicht temperierbar sind.
Andere Varianten der Küvettenwechsler
Manche Küvettenwechsler sind auch durch die angeschlossenen Endgeräte wie
Spektralfotometer oder spezielle Software über einen angeschlossenen Laptop steuerbar. Verschiedene Softwareinterfaces erlauben für jeden Anwender eine optimale Bedienung der Küvettenwechsler. Zur Anschaffung eines Küvettenwechslers sollte man sich Gedanken über die Analyseverfahren, sowie die bereits vorhandenen Analysegeräte machen. Je nach Ausführung (manuell oder automatisch) ist eine externe Stromquelle erforderlich, entweder per USB-Anschluss oder als Standard-230-Volt-Anschluss. Das gleiche gilt für die Eigenschaft der Temperierung der Küvetten nach dem Pelletier-Verfahren. Für die Variante mit dem Wasserbad, sollte man einen Wasseranschluss im Labor zur Verfügung haben. In jedem Fall stellen die Wechsler Tischgeräte dar.