Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kabelbeschriftung

  kabelbeschriftung dymo  (0 gefilterte Angebote unter 30.768.418 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
€ 41,99*
 Stück 
Topseller
€ 267,65*
 Stück 
Topseller
€ 5,52*
 Blatt 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelbeschriftung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Montageart
  • Aufschieben
  • Aufstecken
  • Kabelbinder
  • Kleben
  • Schrumpfen
  • k.A.
Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777

Frustriert vom Etikettieren? Erleben Sie die neue Einfachheit!

Mit dem XTL™ 300 hat DYMO einen neuen Etikettendrucker auf den Markt gebracht, der Etikettieren zu einem effizienten und vor allem frustrationsfreien Erlebnis macht. Das Gerät ist App-gesteuert. Mit nur einem Fingerdruck auf das Icon im Display werden alle benötigten Voreinstellungen geladen - z.B. für die Beschriftung von Patchfeldern, die Erstellung von Kabelfahnen, den direkten Druck auf Schrumpfschläuche oder die Beschriftung von Servern. Hinzu kommt: Die Etiketten werden auf dem Display in Originalgröße und Originalfarbe dargestellt. Das Rätselraten, wie das fertige Etikett am Ende aussieht, gehört damit der Vergangenheit an.
Detailbild DYMO XTL 300

Kabel-/Daten-/Netzwerktechnik-Anwendungen

Die Beschriftung von Kabeln, Patchfeldern, Servern oder Schrumpfschläuchen kann umständlich, langwierig und frustrierend sein. DYMO bietet hier mit den industriellen Beschriftungsgeräten der XTL™- und Rhino™-Serien eine hervorragende Lösung. Mit ihnen lassen sich schnell, einfach und vor allem frustrationsfrei Etiketten erstellen. Damit sind die Geräte hervorragend für den Einsatz im Bereich der Kabel-/Daten-/Netzwerktechnik-Anwendungen geeignet.

XTL™ 300

Mit dem XTL™ 300 setzt DYMO einen neuen Maßstab in der industriellen Etikettierung. Mit dem Gerät lassen sich Etiketten schneller, einfacher und vor allem intelligenter erstellen und ausdrucken. Der XTL™ 300 ist App-gesteuert. Alle Voreinstellungen z.B. für die Beschriftung von Fahnen, die Etikettierung von Kabeln oder dem Etikettendruck für Patchfelder lassen sich mit nur einem Tastendruck laden. Dabei wird das Etikett im Display in Originalgröße und auf dem jeweiligen Beschriftungsgegenstand dargestellt. Ein Novum – denn so kann bereits vor dem Druck geprüft werden, ob das Ergebnis den Anforderungen entspricht. Der XTL™ 300 ist als Einzelgerät oder im Transportkoffer erhältlich und kann Etiketten mit einer Breite von bis zu 24mm verarbeiten. Durch die Chip-Steuerung erkennt das Gerät automatisch die eingelegte Kassette und den jeweiligen Füllstand.

Rhino™ 6000

Das Kraftpaket, das optimal für die Beschriftung im Daten-/Kommunikations-/Audio- und Video-Bereich geeignet ist. Patentierte Schnellzugriffstasten ermöglichen blitzschnelles Formatieren und Erstellen häufig verwendeter Etikettentypen. Hinzu kommen über 250 typische Branchenbegriffe und Symbole, die bereits im Gerät enthalten sind. Zusätzlich können mehr als 1000 eigene Etiketten abgespeichert werden. Ein weiteres Highlight: Der Rhino™ 6000 lässt sich an einen Computer anschließen. Damit können individuelle Etiketten, etwa mit Unternehmenslogos oder eigenen Grafiken, problemlos erstellt werden.

Rhino™ 4200

Schnell und absolut genau erledigt der Rhino™ 4200 alle anfallenden Etikettierarbeiten. Die QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine einfache Erstellung und Formatierung von Etiketten, die dank der exklusiven Direktzugriffstasten absolut schnell erledigt ist. Das Gerät ermöglicht die Beschriftung von 6, 9,12 und 19mm breiten Etiketten und den direkten Druck auf Schrumpfschläuche. Hinzu kommen benutzerspezifische Tasten: Individuelle Einstellungen können abgespeichert und mit einem Druck darauf abgerufen werden. Das spart unnötige Neueingaben immer wiederkehrender Einstellungen und sorgt damit für mehr Effektivität. Ebenfalls herausragend: Das Gerät kann optional mit einem schnellladenden Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet werden. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich. Die automatische Abschaltfunktion sorgt zusätzlich für eine lange Einsatzbereitschaft und die Autospeicherung für eine Sicherung aller aktuellen Einstellungen, sodass keinerlei Daten verloren gehen.
Hier finden Sie Schrumpfschläuche für

Schrumpfschläuche direkt bedrucken!

Die Anforderungen der Anwender im täglichen Einsatz lassen DYMO® immer neue und verbesserte Produkteigenschaften entwickeln, um die Etikettierung so schnell und einfach, wie nur möglich zu gestalten. Eines der Highlights: Mit vielen Geräten der XTL™ und Rhino™-Serien können Sie auch direkt auf Schrumpf-schläuche drucken. Beschriftungen an feuchten oder kalten Stellen sowie an Orten, die sehr hohen UV-Strahlungen ausgesetzt sind, lassen sich damit schnell und leicht realisieren. Sehen im Video selbst, wie effektiv der Einsatz ist.

Passende Etiketten für Kabel

Für die Beschriftung von Kabeln sollten keine Etiketten aus Polyester, sondern aus Vinyl verwendet werden. Denn nur diese garantieren eine optimale Klebekraft und lange Haltbarkeit.
Weitere Tipps erfahren Sie im Video!
Hier finden Sie Vinyl-Etiketten für

Passende Etiketten für ebene Flächen

Die Beschriftung von Schaltschränken oder Patch-feldern kann zu einer nervenaufreibenden Arbeit werden. Mit passenden Etiketten, die genau für diese Einsatzbereiche entwickelt wurden, können Sie sich entspannen. Mehr sehen Sie im Video!
Hier finden Sie Polyester-Etiketten für
Dymo ID Software

DYMO® ID Software – Etikettieren geht auch mit dem PC

Komplexe Etikettieranforderungen können Sie mit der neuen DYMO ID-Software mit wenigen Klicks lösen. Der Import von Daten ist ebenso möglich, wie die Integration von über 200 Bildern und Symbolen zur Erfüllung von Industrienormen. Die Ausdrucke der Etiketten können auf den Geräten XTL™ 500 und XTL™ 300 sowie mit den neuen XTL Etikettenbögen direkt auf einem Laserdrucker erfolgen.
Recycling-Logo

Beschriftungsgeräte von DYMO®: nachhaltig & umweltfreundlich

Produkte von DYMO® bestehen zu 15-30 % aus recyceltem Material, die Verpackung der Geräte sogar aus 60 %! Hinzu kommt: Alle Geräte werden mit Akkus ausgeliefert bzw. können mit Akkus betrieben werden. Das ist besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich zugleich.

Etikettieren mit Tradition

DYMO® wurde im Jahr 1958 im kalifornischen Berkeley gegründet und stellte anfänglich Prägegeräte her. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem der Global Player der Branche und Geschichte revolutionierte mit seinen Produkten die Büroorganisation weltweit.
Das Portfolio umfasst heute eine komplette Reihe von Etikettiergeräten und -zubehör. DYMO® ist einer der Weltmarktführer für innovative Beschriftungslösungen.
Seit 2005 gehört das Unternehmen zur Newell Rubbermaid Gruppe mit Hauptsitz in Atlanta, USA. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 19.000 Mitarbeiter.
Dymo Logo

Die komplette Produktpalette, inklusive vieler
DYMO®-Anwendungen für den Office- und
Versandbereich sowie einen Vergleich der
Funktionen vieler DYMO®-Beschriftungsgeräte
finden Sie in der DYMO®-MARKENWELT.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.