Kalziumsilikat-Platte - Der Dämmstoff aus porösem Kalziumsilikat
Der Dämmstoff aus porösem Kalziumsilikat ist ein
Baustoff, der nach der Schimmel- und Salzsanierung oder als Innendämmstoff denkmalgeschützter Bauwerke eingesetzt wird. Er ist in hohem Maße diffusionsoffen und wirkt schimmelhemmend.
Die Kalziumsilikat-Platte im Detail
Die Kalziumsilikat-Platte ist ein Dämmstoff aus Zement, Kalk, Quarzsand, Wasser und einem Porenbildner. Diese Materialien sind naturnah, mineralisch und bieten die folgenden Vorteile:
- diffusionsoffen,
- ausgleichende Wirkung auf die Luftfeuchtigkeit,
- schimmelhemmend,
- resistent gegen Fäulnis,
- nicht brennbar und
- recycelbar.
Die Kalziumsilikat-Platte entspricht der Brandschutzklasse A1 nach Din 4102. Hierzu zählen Materialien, die weder organisch noch brennbar sind. Die Wärmeleitzahl beträgt 0,06 bis 0,07 Watt je Kelvin und Meter (W/mK). Der auch als Calciumsilikatplatte, Klimaplatte oder Kapillardämmplatte bezeichnete Baustoff zeigt eine geringe Wärmespeicherkapazität. Er eignet sich nicht für die Befestigung schwerer Möbel.
Verwendungsmöglichkeiten der Kalziumsilikat-Platte
Die Kalziumsilikat-Platte ist ein bewährter Dämmstoff zur
- Innendämmung denkmalgeschützter Bauwerke,
- Innendämmung in schimmelgefährdeten Bereichen und
- allgemeinen Innendämmung in Gebäuden.
Dieser Dämmstoff ist im Vergleich zu anderen Baustoffen kostenintensiver, lässt sich jedoch leichter einbauen und benötigt keine Dampfsperrfolie.
Verarbeitungshinweise
Die Kalziumsilikat-Platte wird mit einem
Klebstoff auf den Untergrund geklebt. Hierfür eignet sich ein vollflächiges Kleberbett, um einer Hinterlüftung der Platten und der damit einhergehenden Funktionseinbuße vorzubeugen. Einige dieser Dämmplatten lassen sich auch punktweise verkleben. Nach der Befestigung sollten die Plattenstöße verspachtelt werden. Die anschließende Beschichtung muss diffusionsoffen sein. Das Anbringen von Raufasertapete oder Kunstharzdispersionsanstrichen unterbindet den diffusionsoffenen Charakter der Kalziumsilikat-Platte. Die Dämmplatte kann mit Silikatfarbe beschichtet werden.
Alternative Dämmplatten im Innenbereich
Die Alternativen zur Kalziumsilikat-Platte sind die Mineralschaumdämmplatte und die Holzfaserdämmplatte. In der Regel hat die Mineralschaumdämmplatte eine stärkere Wärmedämmwirkung, ist jedoch nicht so diffusionsoffen. Die Holzfaserdämmplatte ist im Einbau umständlicher und eignet sich nur bedingt für schimmelgefährdete Räume.