Weitere Informationen zum Thema Kantenschutzprofil
Das Kantenschutzprofil als Rammschutz in vielen Einsatzbereichen
Das Kantenschutzprofil stellt ein unverzichtbares Element der Lagerausstattung im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit im Lager dar. Der Kantenschutz mit seinen puffernden Eigenschaften wird in der Regel am Lagerregal, beziehungsweise an der unteren Seite des Regalträgers fixiert, um Kopf- und Stoßverletzungen zu vermeiden. Auch die flache Kante des Einlegebodens aus Blech lässt sich über die gesamte Länge mit einem Rammschutz oder mit Kantenschutzleisten versehen, um Beschädigungen an der Lagerware durch den Regalwagen zu minimieren. Die metallverarbeitende Industrie bedient sich der Kantenschutzprofile, um die scharfen Kanten von Metallplatten vor Schäden und Korrosion zu bewahren. Profile mit Metallklemmbändern lassen sich auch bei vorhandenen Radien und Krümmungen manuell oder mittels Gummihammer ohne weitere Klebemittel sicher fixieren.
Verwendungen für Profile mit besonderen Spezifikationen
Großflächig an Säulen und Wänden als Flächenschutzprofil im Krankenhaus, in der Klinik, in Reinräumen oder im Pflegeheim angebracht, vermeiden die Kantenschutzprofile als Abstandshalter Beschädigungen der Wände durch Rollstühle und Transportwagen für die Verpflegung. In unterirdischen Parkhäusern fungiert der Kantenschutz als Kantenwarnprofil und optisches Sicherheitsleitsystem.
Die phosphorisierenden Bodenmarkierungen dienen bei Licht- und Stromausfall als nachtleuchtende Kennzeichnung. Als Wandschutzprofile an den Kanten von Pfeilern verwendet, werden die Wände sowie Fahrzeuge inklusive Türen durch den Pfeilerschutz vor Kratzern geschützt. Betriebe profitieren in Lagerhallen mit integriertem Gabelstaplerverkehr von Kantenschutzprofilen, indem der Maschinenfuß mit dem Profil an den relevanten Stellen ummantelt wird. Diese gängige Maßnahme schützt durch die Entschärfung der Kanten den Gabelhubwagen und die Betriebseinrichtung gleichermaßen und erspart kostenträchtige Reparaturkosten.
Ideal zum Schutz von Rohrleitungen
Auch die Haustechnik, Gebäudetechnik sowie der Sektor Bau, Handwerk kommt ohne die passenden Kantenschutzprofile nicht aus. Hier wird der rundlich konzipierte Kantenschutz vorwiegend als Rohrschutzprofil an Leitungsinstallationen, Kabelsträngen oder Kunststoffrohren eingesetzt.
Faktoren für die Auswahl
Der Klemmbereich von als Minimum und der Klemmbereich bis beschreiben die Toleranzen für den spezifischen Verwendungszweck und die Passgenauigkeit. Die Länge bestimmt sich nach individuellen Kriterien. Als Absperrung / Kennzeichnung verwendet, ist auf die abweichenden Farben und Signalfarben der Profile zu achten.