Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Karosseriewerkzeug  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Karosseriewerkzeug“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Karosseriewerkzeug
^

Dem Karosseriewerkzeug hält keine Beule stand

Unfälle passieren leider häufiger als gedacht und schon hat man in seinem Fahrzeug eine hässliche Beule. Da auch bei den Stoßfängern, den Stoßstangen, bereits Kunststoffe verarbeitet werden, die nachgeben, und die Lackierung auf das Fahrzeug komplett aufgetragen wird, ist es manchmal auf den ersten Blick schwer festzustellen, ob die Beule im Kunststoff oder im Blech sitzt. Kunststoffteile sind dann am besten auszutauschen, Blech wird ausgebeult. Für diese Arbeiten steht in Werkstätten ein umfangreiches Sortiment an Karosseriewerkzeug zur Verfügung.

Ausbeulen früher und heute

Früher musste man das auszubeulende Teil am Fahrzeug abmontieren und auf eine Werkbank legen. Eine erfahrene Person hat dann mit einem Gummihammer die Beule versucht im angrenzenden Blech zu verteilen. Der Rest musste immer Spachtelmasse und Lackierung ausgeglichen werden. Die Karosseriebleche werden im Laufe der Zeit immer dünner, was auch jedes Mal neue Anforderungen an das Bearbeiten von Beulen stellt. Für kleine Dellen gibt es aufklebbare PINs, an denen man die Delle herausziehen kann. Durch den Heißkleber wird dabei aber auch der Lack belastet, eventuell sogar beschädigt. Man muss zudem eine kleine Beule nach außen fabrizieren, die natürlich auch wieder bearbeitet werden muss. Zur Bearbeitung größerer Beulen benötigt man

Mit Karosseriewerkzeugen am Blech arbeiten

In Oldtimer-Werkstätten sieht man noch das originale Arbeiten am Blech, wie Beulen bearbeitet werden. Mit Schlichthämmern wird das Metall gedehnt, wo es fehlt und mit Schrumpfhämmern zusammen gezogen, wo es zu viel ist. Mit einem Planierhammer kann man die Beule je nach Form mit gebogener oder gerader Bahn bearbeiten. Das Ausbeulen bedarf nicht weniger Hammerschläge und sehr oft auch ein Gegenstück in der Bearbeitung, weshalb späteres Lackieren meist nicht auszuschließen ist.
Zu beachten: Mit Karosseriewerkzeug sollte nicht mit Gewalt oder zu großer Kraft arbeiten. Verwenden Sie das Werkzeug stets mit Gefühl, um der Beule optimal zu Leibe zu rücken.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.