Kettenspray - damit es läuft, wie geschmiert!
Ketten werden in vielen Bereichen eingesetzt. Sie übertragen Kräfte und Bewegungen zwischen verschiedenen Maschinenbauteilen und sorgen so für den entsprechenden Antrieb. Ob in Fahrzeugen oder an Hebezügen, in der Fördertechnik oder im Bereich der Antriebstechnik: Ketten sind allgegenwärtig. Damit sie ihre Arbeit ordentlich und ohne Funktionsstörung durchführen können, müssen sie ordentlich geschmiert sein. Dafür werden Kettensprays verwendet. Diese lassen sich besonders leicht auftragen und sorgen dafür, dass die Wartung zum Kinderspiel wird.
Gut geschmiert ist halb gewonnen
Regelmäßig und mit Kettenspray richtig gepflegte Ketten haben eine deutlich längere Lebensdauer. Damit man den Verschleiß so gering wie möglich hält und einem Reißen der Kette vorbeugt, sollte man häufig nachschmieren. Hierbei ist allerdings nicht die Regel „viel hilft viel“ zu empfehlen. Setzen Sie das Kettenspray lieber gezielt ein. Denn zu viel aufgetragenes Kettenfett wird durch die Bewegung der Kette abgeschleudert und kann somit nicht wirken. Durch das dünne Auftragen, das mit den Sprays möglich wird, wird dem gut vorgebeugt.
Haftvermögen
Das Haftvermögen ist eine besonders wichtige Eigenschaft des Kettensprays. Desto haftfähiger ein Kettenspray ist, umso besser. Die Schmierstoffpartikel bleiben dort, wo sie auch wirken sollen. Nach der Verdunstung der Lösemittel, die in den Sprays vorhanden sind, bildet sich bei gut haftenden Kettensprays ein lückenloser Schmierfilm auf der Kette. Auch bei schnellen Bewegungen wird dieser nicht weggeschleudert oder unterbrochen. Dies ist insofern wichtig, um die gewünschten Effekte dauerhaft zu erzielen.
Kriechvermögen
Dem Kettenspray ist ein Lösungsmittel beigefügt sind, welches gerade beim Aufsprühen noch recht dünnflüssig ist. Durch diese Eigenschaft kann es besonders gut in Zwischenräume eindringen und hat somit eine hohe Kriechfähigkeit. Ist das Lösungsmittel später verdunstet, bleibt auch an schwer zugänglichen Stellen ein zäher Schmierfilm zurück. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit von Kettensprays pflegen Sie auch Buchsen und Zwischenräume hervorragend. Zusätzlich kann durch dünne Sprühverlängerungen noch gezielter gesprüht werden und eine punktgenaue Behandlung der Kette, sogar noch in den Zwischenräumen, erfolgen.
Verschleißschutz
Der Verschleißschutz ist die eigentliche Hauptaufgabe des Kettensprays. Durch die Wirkung in diesem Bereich wird bestimmt, wie oft es zum Nachspannen oder Auswechseln der Kette kommen muss. Ein gutes Kettenspray schützt vor
Korrosion und sorgt durch einen gleichmäßig entstehenden Schmierfilm dafür, dass die Bewegungen leichtgängig und ohne hohe zusätzliche Reibung erfolgen.
Durch die wasserentziehenden Inhaltsstoffe wird der Korrosion vorgebeugt. So kommt es nicht zu Rostablagerungen, die einen Reibungspunkt darstellen kann. Kettensprays mit Teflonpartikeln sind besonders in ihrer Gleiteigenschaft hervorzuheben. Durch diese positive Eigenschaft wird die Laufruhe der Kette bewahrt und sie bewegt sich leicht und mit geringem Reibungswiderstand über die Zahnräder. Eine hohe Gleitfähigkeit sorgt für einen geringen Verschleiß. Der Schmierfilm verhindert den direkten Kontakt der Metallteile und somit den Abrieb und Verschleiß.
Temperaturabhängigkeit
Damit das Kettenspray richtig wirken, berücksichtigen Sie die vorliegenden Betriebstemperaturen. Die Auswahl des Kettensprays muss entsprechend angepasst werden. Achten Sie unbedingt auf die Herstellerangeben.
Mit steigender Temperatur ist eine höhere Viskosität vom Kettenspray gefordert. Hinzu kommt, dass Sie nach Möglichkeit synthetische
Schmierstoffe wählen sollten. Diese haben eine höhere Wärmestabilität.
Viskosität
Nicht nur die Temperatur sollte bei der Wahl des Kettensprays eine Rolle spielen. Indikatoren wie die Geschwindigkeit der Kettenbewegung dienen als Richtgröße zur Auswahl des Sprays. Insbesondere sollte auf die unterschiedlichen Viskositäten geachtet werden.
Niedrige Viskosität eignet sich bei hohen, eine hohe Viskosität ist bei geringen Kettengeschwindigkeiten zu empfehlen.
Einsatzbereiche
Beachten Sie bei der Auswahl des Kettensprays auch, in welchem Bereich die Kette eingesetzt werden soll. In der Lebensmittelindustrie ist es wichtig, keine Verunreinigungen entstehen zu lassen, während Kettensprays in der chemischen Industrie besondere Eignungen im Kontakt mit chemischen Stoffen aufweisen. Eine Verträglichkeit mit Kunststoffen muss gewährleistet sein, so dass andere
Maschinen- und
Antriebsbauteile durch die Verwendung des Kettensprays nicht geschädigt werden