Der KFZ-Innenraumfilter sorgt für saubere Luft im Fahrzeug
In Gebieten mit hoher Luftverschmutzung, während der Pollenflugzeit oder in dichtem Verkehr ist die Umgebungsluft mit Schadstoffen angereichert. Diese Schadstoffe werden von Innenraumfiltern (oder auch
Pollenfilter genannt) aus der angesaugten Luft filtriert, bevor diese über die Klimaanlage in den Fahrzeug-Innenraum gelangt. Mit zunehmender Verschmutzung lässt die Wirkungsweise des
Kfz-Filters nach und daher sollte dieser regelmäßig laut den Service-Angaben des Herstellers ersetzt werden. In der Regel wird ein Innenraumfilter als
Fahrzeugteil einmal im Jahr gewechselt.
Aufbau und Wirkungsweise von Kfz-Innenraumfiltern
Man unterscheidet bei Innenraumfiltern zwischen einfachen, synthetischen Filtern und sogenannten Kombi-Filtern. Der einfache, synthetische Innenraumfilter besteht aus gefaltetem Vlies-Stoff, der in einem Rahmen eingespannt ist. Aufgrund der elektrostatischen Eigenschaften des Materials kann dieser Filter feste Bestandteile aus der einströmenden Luft filtern. Er ist unter anderem in der Lage Feinstaub, Pilzsporen, Dieselruß oder Pollen zu filtern. Ein Kombifilter ist ähnlich aufgebaut, verfügt jedoch über eine zusätzliche Aktivkohle-Schicht. Diese filtert neben festen Bestandteilen auch gasförmige Stoffe und schlechte Gerüche.
Montage von Pollenfiltern
In der Regel kann der Filter auch vom Laien selbst gewechselt werden. Der Austausch ist meist ohne größeren Aufwand möglich, meist reicht es hierbei, einige Schrauben oder Clip-Verschlüsse zu lösen. Die Position des Innenraumfilters variiert je nach Fahrzeughersteller, ist aber in vielen Fällen im Beifahrerfußraum zu finden oder unterhalb der Windschutzscheibe im Motorraum. Beim Einsetzen des neuen Filters muss man darauf achten, dass dieser richtig herum eingesetzt wird. Eine Markierung am Filter gibt an, in welcher Richtung der Luftstrom fließen sollte.