Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klebestreifengeber

  Klebestreifengeber  (25 Angebote unter 30.861.153 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klebestreifengeber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klebestreifengeber"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klebestreifengeber
^

Klebestreifengeber für den schnellen und bequemen Verschluss von Versandstücken

Klebestreifengeber kommen im Versand und beim Transport zum Einsatz, wenn viele Versandstücke zeitsparend und sicher verschlossen werden müssen. Sie ermöglichen je nach Modell, die halb- oder vollautomatische Entnahme von passgenauen Klebestreifen. Die Klebestreifengeber bieten sich an, um sowohl die Öffnungen als auch Nähte von Kuverts und Päckchen zu verschließen.

Einsatzbereiche der Klebestreifengeber

Die Klebestreifengeber sind überall dort sinnvoll, wo Kuverts verschlossen und verstärkt werden. Sie helfen, Post portosparend zu versenden und werden auch gerne als Ergänzung zu einer Frankiermaschine benutzt. Hochwertige Frankiermaschinen frankieren die jeweiligen Postsendungen nicht nur, sondern verschließen bestimmte Briefformate zum Beispiel Standard-, Kompakt- und Großbriefe. Die Briefe dürfen aber nicht zu voll befüllt sein, da diese in der Maschine hängen bleiben können. Hier kommen die Klebestreifengeber zum Einsatz. Sie ermöglichen es, die Briefe manuell zu verschließen und die Frankierlabels von Hand an der Postsendung anzubringen. Dies ist zum Beispiel sinnvoll bei Maxibriefen, Sonderformaten und Briefen mit geklammerten Schriftstücken als Inhalt. Auch kommt es vor, dass die Briefe in einer Frankiermaschine nicht alle verschlossen werden. Wenn Sie schwerere Post portosparend in einem Faltenkuvert statt eines Kartons versenden, so sollten Sie auch die Nähte mit Klebestreifen verschließen.

Ausführungen der Klebestreifengeber und Streifenlängen

Die Hauptgruppen bilden mechanische und elektronische Klebestreifengeber für die Trocken- und Nassbeklebung. Die Nassbeklebung  ermöglicht nicht nur die Beklebung und Sicherung von Versandstücken, sondern macht die Post auch vor unbefugtem Zugriff sicher.Die mechanischen Klebestreifengeber spenden die jeweiligen Streifen je nach Modell vollautomatisch, halbautomatisch oder mechanisch. Bei vollautomatischen Klebestreifengebern können Sie eine bestimmte Anzahl an vorgegebenen Streifenlängen auswählen. Diese Klebestreifengeber sind sinnvoll, wenn Sie eine größere Anzahl gleicher Längengruppen haben.Halbautomatische Klebestreifengeber bieten Ihnen die Möglichkeit, Längen selbst zu justieren. Sie sind allerdings meist auf wenige Längenmodi eingeschränkt. Das heißt, dass Sie lediglich ein bis zwei Längenarten gleichzeitig einstellen können. Dafür bieten die meisten halbautomatischen Klebestreifengeber eine stufenlose Einstellung der gewünschten Längen. Zahlreiche Modelle aller Funktionsweisen bieten einen sogenannten Endlosmodus, der es Ihnen mit einer speziellen Bedienung ermöglicht, manuell die Länge frei zu bestimmen. Dies ist praktisch, wenn Sie zwischendurch Sonderformate bekleben wollen, ohne die eingestellte Standardlänge ändern zu müssen.

Die richtigen Klebestreifen

Um das richtige Klebeband für den Klebestreifengeber zu finden, müssen Sie folgende Werte beachten. So ist bei Klebestreifengebern angegeben, wie breit die jeweiligen Rollen sein dürfen und welche Maximallänge unterstützt wird. Zur besonders sicheren Verpackung können Sie Klebstreifenrollen wählen, die mit Fäden (z.B. Ein- zwei- oder dreifädrig) verstärkt sind. Auch hier müssen Sie darauf achten, ob und wie viele Fadenstärken von der Maschine unterstützt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.