Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Klo

  Klo  (1.388 Angebote unter 29.228.700 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klo“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   93   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klo
^

WC-Becken - mehr als nur eine Sanitäranlage

WC-Becken sind wichtige Bestandteile in der Bad- und Toiletteneinrichtung. Mittels Wasserspülung werden die Ausscheidungen des Benutzers hygienisch in die Kanalisation gespült. Geruchsbelästigungen bleiben aus. Sitzend in bequemer Position kann der Besucher des WCs seine Notdurft verrichten, ohne dass unangenehme Reste übrig bleiben.

Aus welchem Material bestehen WC-Becken?

WC-Becken bestehen aus Porzellan oder Keramik. Diese Materialien sind glatt und verhindern so von vornherein das Anlagern von Urin- und Kalkstein. Eine besonders leichte Reinigung mit einem Sanitärreiniger wird möglich. Porzellan ist Keramik in vielen Dingen voraus und daher der geeignetere Werkstoff. Bei der Porzellanherstellung werden weitaus höhere Brenntemperaturen als bei der Keramik genutzt. Auch die Glasur ist nicht nur aufgebracht, sondern eng mit dem Grundstoff, Porzellan, verbunden. Durch diese Herstellungsfaktoren in Verbindung mit dem eingesetzten Material ist Porzellan wesentlich beständiger und unempfindlicher als normale Keramik und nicht zuletzt pflegeleichter. WC-Reiniger und Desinfektionsmittel können ohne zögern angewandt werden und sind die passenden Reinigungs- und Pflegemittel für Ihre Toilette.
Edelstahlbecken kommen fast ausschließlich in öffentlichen Toiletten zum Einsatz. Sie sind besonders robust und trotzdem leicht zu reinigen.

An der Wand oder auf dem Boden

Es werden sowohl WCs zur Wandbefestigung als auch Modelle für den Boden angeboten. Die Wandmontage ermöglicht ein leichtes Reinigen des Bodens unter der Sanitäreinrichtung. Während beim auf dem Boden stehenden WC oft Probleme bei der hygienischen Reinigung um den Fuß entstehen, gibt es bei Wand-WCs keinerlei Hindernisse zu überwinden, da eine freie Fläche entsteht. Der Freiraum unter dem Becken lässt es zu, den Boden in einem Durchgang zu wischen, ohne dass Ritzen und Aussparungen mühsam geputzt werden müssen.
Aus hygienischer Sicht ist ein WC an der Wand einem bodenstehenden Modell vorzuziehen. Berücksichtigen Sie hierbei immer, ob die Installation eines solchen WCs möglich ist. Hierbei gilt es insbesondere, die Lage des Abflusses zu beachten. Auch die Tragkraft spielt eine wichtige Rolle. Nicht nur das Material des WCs an sich muss den Belastung des darauf sitzenden Besuchers standhalten, sondern auch die Wandhalterung. Ein Wand-WC macht es auch besonders einfach, die Höhe des Beckens an den Benutzer anzupassen. Beachten Sie unbedingt die Bodenfreiheit, die ein WC mit Wandinstallation bietet.

WC-Becken - Flach- oder Tiefspüler?

Tiefspüler fangen die Ausscheidungen in einem mit Wasser gefülltem Becken auf. Durch diese Variante wird die Geruchsbildung minimiert und für ein angenehmeres Raumklima im Sanitärobjekt gesorgt. Durch das Auffangen des Stuhlganges im Wasser ist bei einem Tiefspülbecken kaum eine Nachreinigung mit einer WC-Bürste nötig. Tiefspüler sind eine sehr hygienische Bauform.
Flachspüler hingegen sind besonders für Menschen geeignet, die Ihre Ausscheidungen auf Grund von Krankheiten kontrollieren müssen. Sie kommen zum Beispiel häufig in Krankenhäusern zum Einsatz. Diese Toilettenmodelle fangen die Ausscheidung in einer flachen Schale auf und erlauben dadurch, dass alles bis zum Spülvorgang kontrollierbar bleibt. Bei Flachspülbecken ist fast immer eine Nachreinigung erforderlich, auch eine erhöhte Geruchsfreigabe erfolgt während der Benutzung. Der Stuhlgang fällt nicht ins Wasser, dadurch spritzt nichts nach oben und die Geräuschentwicklung ist geringer.
Beide Bauformen haben demnach ihren ganz eigenen Vorteil. Entscheiden Sie für sich und mit Ihren Kunden, welche Dinge wichtig sind und von der Sanitäreinrichtung geboten werden sollen.

Spülwasserbedarf

Besonders bei WC-Becken für die Wand ist die Auswahl hinsichtlich des Spülwasserbedarfes wichtig. Langfristig macht sich ein geringerer Bedarf von sechs Litern bezahlt. Damit können die Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden. Hinzu kommt, dass Sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Der Spülwasserbedarf sagt aus, wie viel Wasser nötig ist, um ein Wegspülen der Ausscheidungen zu gewährleisten.

Farbe und Design des WC-Beckens

Um auch das WC-Becken harmonisch in die Badausstattung zu integrieren, gibt es die unterschiedlichsten Farbgebung und Formen. Die Möglichkeiten reichen von einfach bis detailreich. Passen Sie die Auswahl der Sanitärtechnik auch in dem Bereich des WCs an die Inneneinrichtung des Bades an.
Näheres zu diesem Thema erfahren Sie unter dem Stichwort Sanitärtechnik.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.