Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Knoblauchsalz

  Knoblauchsalz  (3 Angebote unter 28.181.732 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Knoblauchsalz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Knoblauchsalz"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BLOCK HOUSE Set WÜRZSALZ & STEAKPFEFFER, 700g (1 Angebot) 
Sparset mit den beiden Dauerbrennern der Block House Gewürzküche: Steakpfeffer und Würzsalz. Ideal für Fleischgerichte, aber auch zum Würzen von Gemüse hervorragend geeignet. Das Set enthält zwei S...
Block House
€ 19,99*
pro 0,7 Kilogramm
 
 Packung
BLOCK HOUSE Würzsalz, 500g (1 Angebot) 
Für alles geeignet, was etwas Salz verträgt und zum Verfeinern von Pommes Frites und Gemüse. Nährwerte: Energie (kJ): 52; Energie (kcal): 12; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,0; Kohl...
Block House
€ 8,99*
pro 0,5 Kilogramm
 
 Packung
Gewürzmühle Brecht Kräutersalz classic, 200g (1 Angebot) 
Brecht seit 1925! Dieses Gewürzsalz gehört zu unseren absoluten Klassikern. Brecht Kräutersalz Classic wird mit unbehandeltem Steinsalz hergestellt. Es stammt aus den Salzablagerungen der Urmeere u...
Brecht
€ 4,39*
pro 0,2 Kilogramm
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Knoblauchsalz
^

Salz - das weiße Gold

Mag Salz auch nicht mehr mit Gold aufgewogen werden, doch kostbar ist es für den Menschen noch immer. Es ist der wichtigste Mineralstoff. Sein Gehalt an Natrium und Chlorid ist für den menschlichen Stoffwechsel unentbehrlich.

Salz ist nicht gleich Salz

Speisesalz ist schon immer eines der wichtigsten Gewürze gewesen. Es gibt Speisen die gewisse Würze. Salz wird sehr oft in der Küche eingesetzt. In Kochwasser von Gemüse, beim Backen und Braten.
Salz unterstützt die gesunde Ernährung. Während des Kochens von Gemüse hilft Salz, dass die guten Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Hefeteige gehen gleichmäßiger auf, denn das Gewürz hat eine positive Wirkung auf die Hefegärung. Die Wirkungen liegen in seiner Zusammensetzung begründet. Natrium- und Chlorionen sind in jedem Salz enthalten. Dazu meist noch Rieselhilfsstoffe, um Klumpen vorzubeugen. Ursprünglich wurde das Salz nur aus Meerwasser gewonnen. Durch Verdunstung bleibt es zurück, andere Stoffe können herausgefiltert werden.
Eine weitere Möglichkeit Salz zu erhalten, ist der Abbau unter Tage. Die Entdeckung dieser Abbauweise ließ den Salzpreis sinken.

Salz ist lebensnotwendig

Das Speisesalz ist ein Mineralstoff, der für den menschlichen Körper lebensnotwendig ist. In ihm sind etwa 200 Gramm enthalten. Täglich muss eine Salzmenge zugeführt werden, die je nach Aktivitätsgrad bis zu 20 Gramm betragen sollte. Höhere Mengen sind schädlich für den Körper. Es kann zu Bluthochdruck kommen, die Nieren werden geschädigt und der Stoffwechsel gerät durcheinander. Eine ausreichende Menge Salz zu sich zu nehmen, ist wichtig. Meist ist Iod zugesetzt, das ebenso positiv auf den Körper wirkt. Der Zusatz von Fluorid trägt zu einer hohen Zahngesundheit bei.
Doch auch verschiedene Gewürze wie Knoblauch oder Vanille werden dem Salz beigemischt. Eine echte Bereicherung für die Küche.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.