Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kressner-Siebe

  Kressner-Siebe  (0 Angebote unter 29.423.613 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Kressner-Siebe"

Überbegriffe
Zubehör
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Kressner-Siebe
^

Apothekensiebe – auswechselbare Böden machen es möglich

In der Separationstechnik ist Sieben eine sehr weitverbreitete Technik, um Partikel verschiedener Größen zu trennen oder Korngrößen zu bestimmen. Das Apothekensieb wird im Gegensatz zum Standard-Analysensieb oft in den Laboren der Apotheken benutzt, um die Pulver für Pillen vorzubereiten, wenn das Pulver später in Kapseln eingefüllt wird. Andere Bezeichnungen für diese Siebe sind auch Rezeptursieb oder Kressnersieb (Kreßnersieb). Die Siebe (Sieben (Labor)) gibt es, was die Innenhöhe angeht, je nach geplantem Fassungsvermögen für das Siebgut, ab zwölf Millimeter bis zu 50 Millimeter, manchmal auch in höhenverstellbaren Ausführungen.

Der Unterschied zu anderen Analysensieben

Die Apothekensiebe unterscheiden sich von den Analysensieben durch die auswechselbaren Böden. Daher bestehen die Siebe meistens aus einem Siebdeckel, zwei oder mehr Siebringen sowie Auffangschalen, in die man diverse Siebeinlagen stecken kann. Wegen der Reinigung der Siebe besteht das Material überwiegend aus Edelstahl, zum Teil kommt zur langzeitigen Vermeidung von Korrosionen auch noch eine zusätzliche Legierung hinzu. Eine andere Variante hierzu sind Siebe aus Kunststoff mit einem Nylongewebe als Siebboden. Diese Siebe sind dann Analysensiebe nach DIN 4197, wobei man sagen kann, dass aufgrund der Gewebe sehr kleine Lochungen möglich sind, die in Bereichen von 500 bis 5.000 Mikrometer erhältlich sind. Der Rahmen kann dann z.B. aus POM bestehen, wobei POM eine Abkürzung für Polyoxymethylen darstellt. Apothekensiebe nach DIN 4197 bestehen komplett aus Kunststoff.

Siebeinlagen als erforderliches Zubehör

Die Siebeinlagen gibt es sehr oft auch aus Kunststoff, der je nach Ausführung auch an einem Edelstahlrand befestigt sein kann. Durch das Gewebe lassen sich sehr kleine Maschenweiten erzielen, so dass man sehr feine Pulver heraussieben kann, was im Pharma- und Kosmetikbereich ja oftmals gewünscht ist. Für Labore gibt es einzelne Handsiebe mit ca. zehn Zentimeter Durchmesser. Für größere Mengen werden auch Apothekensiebe mit 30 und mehr Zentimeter Durchmesser verwendet. Besteht das Sieb nebst Zubehör dann aus Metall und eventuell noch einer Legierung wiegt ein einzelnes Sieb ohne Siebgut schnell mal an die fünf Kilogramm. Zur Aufbewahrung der Apothekensiebe ist es von Vorteil einen Siebdeckel zu benutzen, um Verschmutzungen durch Staub zu vermeiden. Unter den Sieben findet man die Siebpfanne zum Auffangen des Siebgutes.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.