Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lackspray schwarz, lackspray silber, lackspray weiß
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Lackspray

  Lackspray  (611 Angebote unter 30.870.642 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lackspray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lackspray"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lackspray
^

Gleichmäßige Lackierungen mit Lackspray

Bei Lackspray handelt es sich um einen Lack, der in der Sprühdose angeboten wird und über diese auch auf Flächen aufgetragen wird. Im Gegensatz zur Arbeit mit anderen Lacken werden dabei keine Pinsel oder Rollen benötigt. Die Verwendung von Lackspray bringt daher einige Vorteile mit sich.

Glatter Verlauf, gleichmäßige Oberflächen und keine Pinselspuren

Das Sprühsystem, über den der Lack aufgetragen wird, sorgt mit seinem feinen Sprühnebel für eine sehr feine Zerstäubung, sodass Oberflächen gleichmäßig mit Lack versehen werden. Ein Auftragen des Lacks durch Aufrollen oder Anstreichen kann unter Umständen Pinsel- oder Rollenspuren hinterlassen. Die Applikation über eine Sprühvorrichtung verhindert das Hinterlassen von Auftragspuren.

Das Lackieren kann auch mittels Becherpistolen erfolgen. Diese Variante ermöglicht ebenso ein glattes Auftragen, allerdings gestaltet sich die Reinigung der Becherpistole zum Teil sehr aufwendig, mit Anschaffungs- und Wartungskosten des passenden Lackiergeräts und des Kompressors ist auch zu rechnen. Mit Lackspray entfallen auch diese Kosten.

Es sind verschiedene Lackarten als Spray erhältlich:

Acryllack als Lackspray

Acryllacke sind besonders schnell trocknende Systeme, die durch eine gute chemische und mechanische Beständigkeit überzeugen und harte und vor allem witterungsbeständige Beschichtungen zulassen.

Alkydharzlack als Lackspray

Im Gegensatz zu Acryllacken trocknen diese Lacksysteme zwar etwas langsamer, weisen aber eine noch stärkere chemische Beständigkeit auf und sind in diesen Bereichen daher Acryllacken vorzuziehen. Ihre Witterungsbeständigkeit ist gut.

2K-Lackspray

Auch 2K-Lack-Systeme, die aufgrund einer Härtenvernetzung eine besondere Beständigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Einflüssen aufweisen, lassen sich über Sprühdosen aufbringen. Die Spraydosen sind dafür mit einer Härterpatrone ausgestattet, welche vor dem Aufsprühen mittels Druckstempel geöffnet wird und den Härter im Anschluss ausfließen lässt. Er vermischt sich sogleich mit dem Lack und kann aufgetragen werden. Doch Vorsicht: Die Härtevernetzung verlangt ein sofortiges Auftragen und zügiges Verbrauchen der Lackmischung.

Verschiedene Farben und Glanzgrade

Lackspray ist als Buntlack in vielen Farbtönen erhältlich, auch in Neonfarben, als Klarlack und als Metalliclack. Außerdem gibt es ihn in den Glanzgraden glänzend, seidenmatt und matt.

Besondere Hinweise für die Verwendung

Bei der Arbeit mit Lackspray sollte immer eine geeignete Schutzmaske getragen werden. Zudem ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Da sich Lack aus der Sprühdose als feiner Lacknebel verteilt, sollte stets daran gedacht werden, die Arbeitsumgebung entsprechend abzudecken. Für eine besonders gleichmäßige Lackierung sollte der vom Hersteller empfohlene Abstand eingehalten werden. Hält man die Sprühdose zu nah an die zu lackierende Fläche, entstehen schnell Unregelmäßigkeiten und bei senkrechten Flächen kann die Farbe nach unten laufen (Nasenbildung). Entleerte Lackspraydosen gehören, sofern vom Hersteller nicht anders angegeben, in den Sondermüll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.