Mit dem Laubstecher den Boden bequem von Laub befreien
Zur Laubbeseitigung kann man auf viele
Gartengeräte zurückgreifen. So eignen sich dazu beispielsweise
Laubbesen,
Rechen und
Kleinlaubbesen für ebene Rasenflächen, für unebene Flächen wie Beete, Sträucher, Büsche oder auch Treppen von Gartenwegen greift man gern auf den Laubstecher zurück. Zudem eignet sich der Laubstecher zusätzlich dazu, Papierschnipsel aufzupicken, um Garten und Parkanlagen sauber und gepflegt zu halten. Dafür kann er natürlich während des ganzen Jahres genutzt werden.
Die Bauweise eines Laubstechers
Ein Laubstecher besteht meist aus einem Leichtmetall- oder Kunststoffstiel, der am unteren Ende mit zwölf nagelförmigen Metallzinken verbunden ist. Ideal ist eine Zinkenlänge von etwa 35 cm, da man hiermit viel Laub in einem Arbeitsgang sammeln kann. Da Laub auch häufig feucht ist, sollten die Zinken aus korrosionsfestem Material bestehen. Mit einem Teleskopstiel kann man nicht nur hintere Beetbereiche erreichen, sondern auch die Arbeitshöhe auf die Größe des Nutzers abstimmen, sodass ein Bücken beim Laubstechen vermieden wird. Das schont nicht nur den Rücken, sondern vermeidet auch dauerhaft Verspannungen.
Zubehör, welches die Arbeit unterstützt
Neben dem Laubstecher benötigt man für den Abtransport des gesammelten Laubes einen Laubsack oder ein Transportwagen mit kippbarer Mulde oder einen Schubkarren. Zudem sollte zur Aufbewahrung der Gartengeräte ein geeignetes Gartenhaus oder ein passender Geräteschuppen vorhanden sein.