Das Lauflicht - Bewegtes Licht sorgt für die nötige Aufmerksamkeit
Lauflichter werden als
Lichteffektgeräte in der Werbung, als Show-Effekte und für Warnsysteme verwendet. Es handelt sich dabei um eine Kette, in der die Lichtquellen immer nacheinander aufleuchten, wodurch der Eindruck vorgetäuscht wird, die Lichtquelle würde sich bewegen. Diese Bewegung des Lichts lenkt unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich und ist zudem ein optisch ansprechender Effekt. Früher wurde diese Beleuchtung überwiegend bei Werbetafeln eingesetzt, heutzutage ist sie auch im Modellbau und im täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Durch eine einfache Technik sind sehr vielfältige Varianten des Lauflichts möglich, und das bei geringem Energieverbrauch.
Lichtschläuche und LED-Streifen für das Schaufenster
Für den Einsatz im Handel, der Werbung und als
Dekoration in Diskotheken stehen verschiedene Lauflichter zur Verfügung. Praktisch, robust und vielfältig einsetzbar sind dabei Lichtschläuche in unterschiedlichen Längen. Dank moderner Mikroprozessoren lassen sich bei den meisten
Lichtschläuchen Effektprogramme einstellen oder in den Standmodus wechseln. Erhältlich sind sie oft mit klaren weißen oder verschiedenfarbigen Lämpchen. Die Stromversorgung erfolgt – je nach Modell - ganz normal über die Steckdose – aufwendige Installationen sind damit in den meisten Fällen unnötig. Feine
LED-Flexstreifen eignen sich gut für die Vitrinenbeleuchtung und mit einem Steuergerät kann man die Geschwindigkeit, Helligkeit und Farbeinstellung beliebig variieren. Alternativ sind Lauflichter mit einem Bewegungsmelder erhältlich und Laufschriften, in die man den gewünschten Text ganz einfach einprogrammieren kann.
Lauflichtanlagen und Blitzröhren für Warnsysteme
Für
Warnsysteme werden dagegen überwiegend Blitz-Lauflichtanlagen verwendet, etwa als Führungslichtanlagen an Baustellen. Die Leuchten können auf Dauer-, Blitz- oder Dämmerungslicht geschaltet werden.
Steuerungen und Bausätze
Auch bei den Steuerungen gibt es mehrere zur Auswahl: Sie sind für die Steuerung von
Glühlampen zuständig und mit mehreren Kanälen erhältlich. An jeden Kanal lassen sich Glühlampen oder auch Lampengruppen anschließen. Dabei ist immer die mögliche Gesamtleistung in Watt angegeben, beziehungsweise die maximale Belastbarkeit der Lampenausgänge in Ampere. Die Laufgeschwindigkeit kann nach Bedarf geregelt werden, bei einigen Steuerungen lassen sich auch verschiedene Lichteffekte einstellen. Diese Steuerungen ermöglichen den Einsatz von Lauflichtern für Schaufenster, Spielzeuge und natürlich im Modellbau.