Bühnenequipment - Ausrüstung für den perfekten Auftritt
Ein komplettes Programm zu gestalten und jede Veranstaltung zum perfekt durchorganisierten Erlebnis werden zu lassen funktioniert nur mit der passenden Ausstattung. Unterschiedliche Events benötigen auch jeweils angepasstes Equipment. Um eine allumfassende Ausrüstung zu besitzen, sollten Sie als Veranstaltungsprofi, DJ oder freischaffender Künstler darauf achten, Ihre Technik bewusst zu wählen. Mit dem passenden Bühnenequipment gehört die Bühne Ihnen.
Bühnenequipment als Rundum-Ausstattung
Bei fast jeder Veranstaltung sind Musik, Klang und Ton untrennbar miteinander verbunden. Eine wichtige Rolle spielt die Gesamtheit der technischen Ausstattung, die genutzt wird. Angepasst an Lokalität, Veranstaltungsgröße und -art ist es von Bedeutung, alle wichtigen Bestandteile griffbereit zu haben. Neben Instrumenten kommen
Mischpulte und Equalizer,
Boxen für den Transport und Racks für das optimale Ausrichten der Ausrüstung auf der Bühne zum Einsatz.
Die Bühne für den DJ
In Diskotheken, auf kleineren und größeren Events treten häufig DJs auf. Musik, die vielseitig ist, und ein Programm, welches eine breite Palette an Ansprüchen erfüllt, kann durch einen DJ abgedeckt werden. Egal, ob eine Diskothek ausgestattet oder ein mobil einsetzbares Equipment erworben werden soll, die Grundbestandteile für den optimalen Musikmix bleiben immer die gleichen. Ganz gleich, für welche Stilistik Sie sich entscheiden, wichtig ist das passende und allumfassende DJ-Equipment für eine optimale Performance auf der Bühne. Mit Digitalmixern und
Multieffektgeräten kommt die Musik nicht wie aneinandergereiht beim Zuhörer an, sondern einmalige und für Sie bezeichnende Mischungen und Gesamtdarstellungen können geboten werden.
Instrumentenausstattung
Damit nicht nur bei Musik vom Band eine optimierte Klang- und Lautstärkenwiedergabe gewährleistet ist, sind Bestückungen von Bühnen mit unterschiedlichsten Instrumenten, je nach Anforderung, erforderlich. Konzerte, ob klassisch oder modern, sollen durch die besondere Klangfarbe bestechen. Fehlen Instrumente wird die optimale Wiedergabe von Musikstücken fast unmöglich. Das Zusammenspiel der einzelnen Instrumente ist von entscheidender Bedeutung. Als Band und Musiker ist es von besonderem Interesse, sein eigenes Instrument mit allen Bestandteilen mitzuführen. In Bereichen, in denen der Auftritt auf kleineren Bühnen durch Musikschulen, Orchester oder kurzen Gastauftritten organisiert oder von einem Veranstaltungsmanager ausgestattet wird, kommt es auf die richtige und umfangreiche Wahl des Equipments an.
Profis bei der Arbeit
Perfekt konzipiertes Bühnenequipment in Umfang und Leistungsfähigkeit ist meist nur von Profis realisierbar. Entweder wird ein spezieller Bereich abgedeckt, der genau definiert, wie weit die Bühnenperformance ausgebaut werden kann, oder aber ein professioneller Veranstaltungsausstatter mit einer breiten Palette an Möglichkeiten steht hinter dem Event. Mit Bühnenausstattungen aus den Bereichen
Tontechnik und
Lichttechnik lassen sich so ziemlich alle Bereiche optimal gestalten. Allerdings liegt es hierbei eher im Umfang als in der Spezialisierung, um verschiedenste Veranstaltungen und Bühnen mit technisch hochwertigen Ausrüstungsgegenständen zu bestücken. Es liegt demnach beim Nutzer, ob ein speziell zugeschnittenes Equipment geordert wird oder ob Sie als Dienstleister mit umfangreichen Auswahlmöglichkeiten ausgestattet sein wollen, so dass nur die Fantasie eine Grenze für die Showtechnik setzt.