Die Lichterkette - stimmungsvolle Beleuchtung nicht nur zu Weihnachten
Lichterketten werden natürlich am häufigsten in der Weihnachtszeit verwendet, zur
Beleuchtung des Weihnachtsbaums, aber auch im Garten, an der Hauswand oder an Fenstern und Türen - Lichterketten sorgen jedoch das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Zur
Dekoration beim Sommerfest, Firmenereignis, Vereinsfest, Partys und vielen weiteren Gelegenheiten werden Lichterketten gebraucht.
Die Lampen sind hintereinander geschaltet und mit einem Kabel verbunden. Die einzelnen Lichter werden über verschiedene Befestigungssysteme, in der Regel Klemmen, montiert. Die meisten im Handel erhältlichen Lichterketten haben keine herkömmlichen Glühlampen mehr, sondern
LED-Lampen. Lichterketten gibt es in zahlreichen Formen, Farben und Designs. Blinkende, bunte Lichterketten sind ebenso erhältlich wie LED-Lichterschläuche sowie Lichterketten mit Lampen in ungewöhnlicher Form wie beispielsweise Herzen, Sterne oder Weihnachtsmänner.
LED-Lichterketten sind besonders Strom sparend
Die hauptsächlich verwendeten LED-Lampen sind wesentlich Strom sparender als herkömmliche Glühlampen. Mit ihnen lässt sich bis zum 90 Prozent Energie sparen. LED-Lichterketten werden über einen Trafo, eine Batterie oder mit Hilfe von Solarzellen mit Strom versorgt. Wer eine Lichterkette im Außenbereich nutzen möchte, sollte die Herstellerempfehlungen beachten, da nicht alle angebotenen Lichterketten auch wetterfest sind. In diesem Falle eignen sich Produkte, die als
Außenlichterkette gekennzeichnet sind. Benutzen Sie die Lichter nur im Innenbereich so ist eine
Innenlichterkette ideal.
Lichterkette mit Solartechnik
Da LED-Lampen ohnehin nur sehr wenig Energie benötigen, ist es problemlos möglich, Lichterketten für den Außenbereich mittels Solartechnik zu betreiben. Solar-Lichterketten enthalten einen kleinen Akku, welcher sich bei Tageslicht auflädt. Sobald es dunkel wird, leuchten die Lampen ganz ohne Stromanschluss. Das Angebot an Beleuchtungsmitteln mit Solartechnik ist mittlerweile sehr groß. Neben Lichterketten sind auch einzelne Lampen in den unterschiedlichsten Formen erhältlich, die einfach nur in den Boden gesteckt werden können. Das Verlegen von Kabeln erübrigt sich hierbei.