Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Linolplatte

  Linolplatte  (2 Angebote unter 30.870.812 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Linolplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Linolplatte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Linolplatte A5 NERCHAU 57700005 (2 Angebote) 
Der Linolschnitt ist eine graphische Technik, die im Hochdruckverfahren arbeitet und im Prinzip dem Holzschnitt gleicht. Wie im Holzschnitt wird auch beim Linolschnitt mit speziellem Werkzeug ein N...
LACUFA
57700005
€ 4,98*
pro Stück
 
 Stück
Linolplatte DIN A6 - (1 Angebot) 
Linolplatte DIN A6 Der Linolschnitt ist eine Technik, die im Hochdruckverfahren arbeitet, und bei der das Material von einem Linolblock abgetragen und geschnitten wird. Die Linolplatte hat eine Dic...
Brause
8036B
€ 9,08*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Linolplatte
^

Linolplatten als Basis für künstlerische Linolschnitte

Linolplatten bestehen aus Linoleum. Ein Material, das seinen Einzug in den Bereich Druck und Kunst durch die Suche nach einem günstigen Ersatz für den Holzschnitt erzielte. Besondere Eigenschaften und eine leichte Verarbeitung sorgen dafür, dass es auch heute noch verwendet wird. Im Kunstunterricht oder im Bereich der Ergotherapie und Pädagogik wird das künstlerische Gestalten durch den Linolschnitt angereichert. Besondere Effekte und Strukturen, die durch den Druck entstehen, machen den Linoldruck aus.

Weich und formstabil

Die Basis bildet die Linolplatte. Sie besteht aus einer Mischung aus Leinöl, Kork oder Holzspänen die auf einem flexiblen Jutegewebe aufgebracht sind.  Das Material ist weich und trotzdem formstabil. Dies sorgt dafür, dass gezielt gesetzte Schnitzschnitte und präzise Bilder ohne ungewollte Ausspanungen entstehen können. Durch die weiche Konsistenz ist zudem beim Schnitzen nur eine sehr geringe Kraftaufwendung nötig, was die Technik gerade für Schüler und Jugendliche und Patienten mit gesundheitlichen Störungen im Muskel- und Bewegungsapparat als besonders gut geeignet darstellt.

Die Plattendicke der Linolplatte

Da mit dem Linolschnittmesser und verschiedenen Klingen das Bild aus der Linolplatte geschnitzt wird, ist es wichtig auf eine ausreichend dicke Platte zurück zu greifen. Es darf in keinem Fall so tief geschnitzt werden, dass das Jutegewebe erscheint oder mit durchschnitten wird. Um einen noch leichteren Schnitt mit dem Schnitzwerkzeug zu erzielen, können Sie die Platte leicht erwärmen. Besonders dicke Platten benötigen Sie beim Erstellen von Eliminationsdrucken. Hier wird nach dem ersten Druckvorgang weiter geschnitzt. An den neu entfernten Schnitzstellen bleibt, nach dem erneuten Druck, die vorab gedruckte Farbe bestehen. So kann mit einer Linolplatte ein mehrfarbiger Linoldruck erstellt werden.

Mehrfachdruck

Mit einer fertig geschnitzten Linolplatte lassen sich mehrere Drucke erstellen. Dies bedeutet, dass die Farbe, die nach dem Druck zurückbleibt, entfernt werden muss. Dadurch dass mit wasserlöslichen Farben gearbeitet wird und das Linoleum seine Form und Materialeigenschaften auch bei Feuchtigkeit beibehält ist ein Abwaschen der Druckfläche ohne weiteres möglich.

Plattenabmessungen

Je nach Wunsch des zu erzielenden Druckformates muss die Linolplatte ausgewählt werden. Die Platten können nachträglich zugeschnitten werden und ermöglichen dadurch eine individuelle Anpassung an das Wunschformat. Achten Sie allerdings darauf, dass stehengebliebene Kanten auf keinen Fall unterhöhlt sein dürfen. Diese würden sich beim Druck wegpressen und ein unsauberes Druckergebnis verursachen. Die Linolplatte muss zudem absolut plan verlaufen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.