Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Möbelschlösser  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Möbelschlösser
^

Mit Möbelschlössern Unberechtigte vom Zugriff ausschließen

Unter den Möbelbeschlägen findet man Möbelschlösser, die dazu geeignet sind, Unberechtigten den Zugriff zu verweigern. Die Arten, Formen und Funktionen der Möbelschlösser unterscheiden sich teilweise je nach Behältnis enorm oder sind an spezielle Bedingungen angepasst wie Glastürschlösser, die jeder aus Juweliergeschäften kennt.

Beispiele für Möbelschlösser und Zubehör

Unter den Möbelschlössern findet man Aufschraub-Schlösser, Drehstangen-Schlösser, digitale Möbelschlösser, Einsteckschlösser, Glastürschlösser, Pfandschlösser, Schrankschlösser, Schubladen-Schlösser und Schubstangen-Schlösser. Als Zubehör findet man Verschleißteile wie Druckzylinder, Aufschraub-Schlossgehäuse, Schlossstangen, Möbel-Schließbleche oder auch Schlossoliven.

Einsteckschlösser für Schränke

Einsteckschlösser besitzen einen viereckigen Kasten für Riegel und Schloss und werden in ausreichend dicke Möbelplatten, meist Schranktüren von Massivholzschränken, eingebaut. Der Riegel wird hier mit dem Schlüssel, einem kleineren Bartschlüssel, bewegt. Für Schränke stehen aber noch weitere spezielle Schrankschlösser zur Verfügung. So gibt es federbelastete Druckschlösser, mit denen sich eine Schranktür schnell öffnen lässt oder Schrankschlösser mit Schlagschlüsseln, die man von Spinten her kennt.

Pfandschlösser für Schließfachanlagen

Schließfächer in den Eingangsbereichen von Kaufhäusern oder Zentralbereichen von Bahnhöfen bzw. Flughäfen sind meist mit Pfandschlössern ausgestattet. Das hat für den Anlagenbetreiber den Vorteil, dass der Kunde an den Inhalt seines Faches nur dann herankommt, wenn er den Schlüssel zurückbringt.

Digitale bzw. elektronische Möbelschlösser für Tresore und Sicherheitsschränke

Mechanische Schließverfahren bieten da eine Angriffsfläche, wo sich am leichtesten eingreifen lässt: am Schlüssel. Theoretisch ist ein Schlüsselabdruck schnell gemacht, aus dem ein Profi mit dem richtigen Material und Werkzeug eine Kopie des Schlüssels leicht erstellen kann. Daher werden ganz wichtige Dokumente, Geld-, Schmuck und Wertsachen in Behältnissen mit digitalen bzw. elektronischen Möbelschlössern geschützt. Während man sich bei digitalen Schlössern oft einen Zahlencode merken muss, kann man elektronische Schlösser auch mit Magnetkarte, per RFID-Tec und Transponder oder Fingerprint öffnen. Zusätzlichen Schutz entfalten elektronische Schlösser durch Sperrzeiten bei Fehleingaben.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.