Malschablonen für Kinder
Kinder mögen Malschablonen. Mit ihnen lassen sich viele Motive kinderleicht erstellen. Dabei üben kleine Kinder ihre motorischen Fähigkeiten. Die Motive können beliebig ausgemalt werden. Die Malschablonen sind aus stabilem Kunststoff gefertigt.
Es werden viele verschiedene Motivwelten angeboten wie beispielsweise Tiere, Flugzeuge, Fahrzeuge, Bauernhof, Stadt oder Mode. Mit Hilfe der Schablonen können Kinder ihre eigenen Bildwelten erschaffen.
Malschablonen für Heimwerker
Mit Schablonen lassen sich nicht nur Wände dekorativ gestalten, sondern auch Möbel oder Dekorationsobjekte. Die Schablonenmalerei ist seit vielen Jahren wieder sehr beliebt. Mit speziellen Malschablonen aus Kunststoff lassen sich Bordüren erstellen und Muster auf Wände aufbringen. Auch figurative Motive in vielen Größen werden angeboten. Die meisten Motivschablonen lassen sich auch seitenverkehrt verwenden, so dass weitere Gestaltungsmöglichkeiten entstehen.
Je nach Technik wird die Farbe mit dem
Pinsel oder
Schwamm aufgetragen oder auch aufgetupft. Die verwendete Farbe darf nicht zu dünnflüssig sein, da sie sonst unter die Schablone laufen kann. Neben spezieller Schablonierfarbe sind alle dickflüssigen Farben geeignet wie beispielsweise
Ölfarbe,
Plakatfarbe oder pastose
Acrylfarbe. Dispersionsfarben sind in der Regel zu dünnflüssig.
Motivschablonen für die Fingernägel
Stamping Motivschablonen werden für ein professionelles Nageldesign angeboten. Die Motivschablonen bestehen aus Edelstahl, der leicht mit Nagelentferner gereinigt werden kann. Zusätzlich zu den Motivschablonen wird ein spezieller Stempel und ein Schaber (Scraber) benötigt. Außerdem empfiehlt es sich, einen speziellen Stamping Nagellack zu verwenden, der höher pigmentiert ist. Der Nagellack wird auf das gewünschte Motiv der Schablone aufgetragen und der überschüssige Lack wird mit dem Schaber entfernt. Mit Hilfe des Stempels wird das Motiv von der Schablone abgehoben und auf den vorbereiteten Nagel übertragen.