Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: mensuren 100 cl, mensuren 250 ml, mensuren konisch
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mensuren

  Mensuren  (29 Angebote unter 28.290.583 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mensuren“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mensuren"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mensuren
^

Mensuren, vielgenutzte Laborbecher in der Chemie

In Laboren bezeichnen Mensuren eine bestimmte Art von Laborbechern oder Messgefäßen.

Zur Form der Mensuren

Mensuren sind Gefäße, die sich nach unten mehr oder minder schnell konisch verjüngen oder glockenförmig gebogen zusammenlaufen und wegen der Standfestigkeit häufig einen tellerförmigen, großflächigen Fuß besitzen. Teilweise hat man am oberen Rand einen Ausguss, damit Flüssigkeiten leicht in Flaschen umgefüllt werden können, ohne dass ein Tropfen daneben geht. Die meisten Füllvolumen reichen gestaffelt von 5 bis zu 1.000 Milliliter oder mehr.

Mensuren mit Eichstrich oder Skalen (graduiert)

Die trichterförmigen, transparenten Laborbehältnisse dienen dem Ablesen von Volumen von Flüssigkeiten, Granulaten oder feinkörnigeren Materialien. Die Beschriftung sollte einen farbigen Kontrast zum Inhalt bieten, damit man ein eindeutiges Ergebnis an der Skala der Mensuren ablesen kann. Achten Sie hier auch auf die optimale Unterteilung der Skala. Die verwendeten Gefäße können auch breitkonisch oder glockenförmig sein.

Mensuren ohne Beschriftung (ungraduiert)

Mensuren ohne Skalen werden gerne genutzt, um mit einer Spindel die Dichte einer Flüssigkeit abzulesen. Eine Beschriftung auf dem Behälter würde in diesem Fall nur stören. Solche Mensuren laufen meist nach unten spitzkonisch zu.

Das richtige Material wählen

Mensuren gibt es auch aus Glas oder Kunststoffen wie etwa PMP (Polymethylpenten) oder auch PP (Polypropylen). PMP bietet im ultravioletten Bereich und PP im Infrarotbereich mehr Transparenz als Glas oder andere Kunststoffe und beide Kunststoffe sind gegenüber Säuren und Laugen sehr widerstandsfähig. PP hält dagegen starken Oxidationsmitteln nicht stand, kann aber in einem Temperaturbereich von bis zu 100 bis 110 Grad verwendet werden. In niedrigen Temperaturbereichen ab minus zehn Grad Celsius wird das Material allerdings recht leicht brüchig. Für sehr hohe Temperaturen ist Glas zu empfehlen, auch wenn es gegenüber Kunststoffen schwerer ist. Der Nachteil von Glas liegt in der Bruchgefährlichkeit und den Verletzungen durch Splitter, weshalb man mit Mensuren aus Glas sorgfältig umgehen muss.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.