Der Metallbohrer – Loch für Loch
Bohrer können in verschiedene Schneidwerkzeuggruppen wie Bohrkronen, Gesteinsbohrer, Holzbohrer und Metallbohrer eingeteilt werden. Die Auswahl an Metallbohrern ist groß, weshalb man die Auswahl an ein paar wichtigen Eckpunkten festmachen sollte. Dem Laien oder Hobbyhandwerker sind sehr oft die einfachen
Spiralbohrer bekannt. Der Fachmann unterscheidet zusätzlich zwischen Anbohrern, Zentrierbohrern,
Kreisschneider, Lochsägen oder Schweißpunkt-Bohrern.
Spiralbohrer mit fachmännischen Sonderaufgaben
Die speziellen Aufgaben wie das Anbohren mit dem Anbohrer erkennt man am Werkzeug daran, dass die Werkzeugspitze nur kurz angeschliffen ist. Der Bohrer erlaubt ein Loch zu machen, welches später mit einem Aufbohrer nachbearbeitet werden muss. Ähnlich kann man sich
Schweißpunkt-Bohrer vorstellen, die nur für eine Vertiefung im Werkstück gebraucht werden und überwiegend aus HSS-Stahl hergestellt sind. Soweit hier nicht Handwerk notwendig ist, sind hier schon oft Fräsen als Ersatz für die Bohrer im Einsatz.
Stufenbohrer
Von Stufenbohrer spricht man ab zwei Stufen in der Schneide, wobei der dickere Teil für Durchgangsbohren und der vordere dünnere Teil für Senkungen und Senkschrauben verwendet wird. Abgestufte Bohrkegel besitzen verschiedene Durchmesser auf dem Schaft und sehen daher als
Mehrstufenbohrer kegelförmig aus. Solche Stufenbohrer besitzen ebenfalls zwei Schneiden und erlauben das Bohren mit verschiedenen Durchmessern ohne den Bohreinsatz wechseln zu müssen. Das spart natürlich Zeit und Arbeit.
Aufbohrer und Senker
Aufbohrer erweitern bestehende Bohrlöcher, während Senker an fertigen Bohrungen verwendet werden. Mit einem Senker kann man das Loch entgraten, aber auch plane oder profilierte Absätze erzeugen. Kegelsenker sind häufig vertreten: beläuft sich der Spitzenwinkel der Spitze auf 60 Grad wird er zum Entgraten genutzt; wenn dagegen Löcher für Senkkopfschrauben gebraucht werden, sollte man 90-Gard als Spitzenwinkel einsetzen.
Metallbohrer mit lösbaren Schneiden
Ein Beispiel ist hier der Wendeschneidplatten-Vollbohrer. Die Wendeschneidplatten können am Bohrer getauscht werden. Der Bohrer selbst kann stehend und liegend rotierend genutzt werden. Die Wendeschneidplatten werden meistens mit dem Bohrer zur Bearbeitung anderer Werkstücke oder aber im Formenbau eingesetzt.