Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Nagelschuhe

  Nagelschuhe  (4 Angebote unter 29.314.509 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „nagelschuh“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nagelschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nagelschuhe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Nagelschuhe
^

Fliesenschuhe für das sichere Begehen frisch verlegter Fliesen

Speziell dann, wenn Fliesen auf dem Boden frisch mit Fliesenkleber verlegt und im Anschluss daran verfugt wurden, sollte zum Begehen der Fläche entsprechende Arbeitskleidung zur Verfügung stehen. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt oder es zu einem Verrutschen der Fliesen kommt, ist es daher ratsam, Fliesenschuhe zu tragen. Auch zum Reinigen des Belags mit einem Fliesen-Wasch-Set oder anderem Fliesenwerkzeug ist es empfehlenswert, auf die Fliesenschuhe zurückzugreifen, um die Arbeiten professionell erledigen zu können.

Die Besonderheiten der Fliesenschuhe

Das Besondere an den Fliesenschuhen ist, dass sie einfach über die normalen Arbeitsschuhe gezogen werden können. Aufgrund der vergrößerten Oberfläche wird das Körpergewicht schließlich auf der den zusätzlichen Schuhen verteilt. Würden normale Arbeitsschuhe getragen werden, könnte zudem der Druck, der durch das Begehen auf den Fliesen lastet, dazu führen, dass die Fliesen nach unten gedrückt werden und somit nicht in der Waage sind. Schlimmstenfalls kann es sogar zum Bruch bei den Fliesen kommen, sodass eventuell wieder der Fliesenschneider oder die Fliesenschneidmaschine zum Einsatz kommen muss, um passgenaue Stücke herzustellen. Bruch bei Fliesen gilt es daher selbstverständlich zu vermeiden. Bei der Auswahl sollte darauf geachtet werden, ob die Schuhe mit Nägeln versehen sind.

Bei frischen Estrich Fliesenschuhe mit Nägeln verwenden

Wurde frischer Estrich auf dem Bau eingesetzt und muss dieser begangen werden, so ist es empfehlenswert, wenn auf Fliesenschuhe mit Nägeln zurückgegriffen wird. Die speziellen Nagelschuhe verfügen ebenso über eine vergrößerte Oberfläche und sorgen für einen sicheren Halt auf dem noch feuchten Estrich. Ein Ausrutschen wird demzufolge vorgebeugt, ebenso, wie Verletzungen, die dadurch entstehen können. Die jeweiligen Nagellängen können bei den Estrich- bzw. Fliesenschuhen allerdings variieren, sodass bei der Auswahl darauf geachtet werden sollte. So können die Nagellängen beispielsweise 35 mm betragen, aber auch Modelle mit einer Nagellänge von 50 mm eignen sich für die Arbeiten mit dem Estrichverteiler oder der Estrichkelle. Die Estrichschuhe sollten daher neben den entsprechenden Werkzeugen bzw. Handwerkzeugen ebenfalls zur Verfügung stehen, um das Einsinken in den Estrich oder das Ausrutschen im Voraus zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.