Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Handwerkzeuge

  Handwerkzeuge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Handwerkzeuge“
Überbegriffe
Schraubwerkzeug
Spanendes Werkzeug
Schlagwerkzeug
Verteilwerkzeug
Handschleifwerkzeug
Fliesenwerkzeug
Vermessungstechnik
Funkenfreies Werkzeug
Handwerksmesser
Hebelwerkzeuge
Zangen
Zwingen
Werkstattscheren
Werkstattpinzetten
Schnitzwerkzeug
Nietwerkzeug
Werkstattschaber
Abziehwerkzeug
Biegewerkzeug
Schmiedewerkzeug
Besen
Schaufeln
Spaten
Sonstiges
Weitere Informationen zum Thema Handwerkzeuge
^

Die richtigen Handwerkzeuge für Ihre Aufgaben

Auch wenn Sie sich nicht zu den Handwerkern zählen, brauchen Sie hin und wieder die einfachsten Werkzeuge - wie Hammer, Schraubendreher, Schlüssel oder Zange.

Treffen Sie den Nagel auf den Kopf!

Ein Hammer dient nicht nur dazu, Nägel in die Wand zu schlagen. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Arten und Anwendungen, z.B.:

  • Der sehr schwere Vorschlaghammer (3 bis 15 kg) hat einen extrem langen Stiel (60 bis 120 cm) und ist für den zweihändigen Einsatz gedacht. Er dient insbesondere zum Einschlagen von Pfosten oder zum Einreißen von Wänden.
  • Der Gummihammer besitzt einen großen runden Kopf aus Hartgummi und kommt überall dort zum Einsatz, wo etwas schonend festgeklopft werden soll.

So gehen Sie mit lockeren Schrauben um

Ein weiteres Alltags-Werkzeug ist der Schraubendreher, der oft auch Schraubenzieher genannt wird. Dabei ist zu beachten, dass jede Schraube oder Mutter einen geeigneten Schraubendreher benötigt. Standard sind der Kreuzschlitztschraubendreher und der Schlitzschraubendreher. Eine Sonderform von Schraubendrehern ist z. B. der Inbusschraubendreher, der meistens im Fahrzeug- und Maschinenbau verwendet wird.

Schraubenschlüssel aus dem Bereich Handwerkzeuge können Schraubenverbindungen, aber auch Niet- und Bolzenverbindungen befestigen oder lösen.

  • Die flexiblen Steckschlüssel kommen meistens in Sätzen vor. Sie können je nach Bedarf den geeigneten Steckschlüsseleinsatz, auch Nuss genannt, aufstecken.
  • Ring- und Maulschlüssel sind speziell für Sechskantschrauben konstruiert worden. Der Ringschlüssel umfasst die Schraube ganz, der Maulschlüssel nur an zwei Seiten. Wenn Sie öfter umsetzen müssen, ist der Maulschlüssel praktischer. Haben Sie genug Platz, können Sie die Schraube mit dem Ringschlüssel schneller drehen.

Nehmen Sie Ihr Problem in die Zange!

Eine Zange ist ein zweischenkliges Werkzeug, das auf Basis der Hebelwirkung funktioniert. Ihre Anwendung ist vielfältig: mit Zangen können Sie greifen, schneiden oder verformen. Die am meisten verwendeten Zangentypen sind:

  • Kombizangen zum Greifen und Abschneiden von Drähten
  • Rohrzangen für den Einsatz im Heizungs- und Lüftungsbau
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.