Das Nasenhörnchen sorgt für eine komfortable Bauchlage
Das Nasenhörnchen ist im
Therapiebereich häufig zu finden. Denken Sie nur an eine angenehme Massage der Nackenmuskulatur auf einer
Massageliege ohne
Nasenschlitz. In der Bauchlage können Sie den Kopf nur gerade halten, wenn Sie ein Nasenhörnchen oder eine spezielle Gesichtsauflage nutzen. Wenn Sie Ihre Praxiseinrichtung planen, sollten Sie auch ein Nasenhörnchen mitbestellen.
Was ist ein Nasenhörnchen?
Im Gegensatz zur Gesichtsauflage als viereckiges Kissen mit einer mittigen Aussparung für die Nase sieht das Nasenhörnchen wie ein geöffnetes C aus. Durch die runde Form ist es für verschiedene Kopfformen geeignet. Die Kissen sind dagegen meist nur vier oder sieben Zentimeter dick. Das Hörnchen ist neun Zentimeter dick und zu den Rändern hin abgeflacht. Der Durchmesser liegt bei ca. 30 Zentimetern und erlaubt ein weiches Auflegen des Gesichts und angenehmes Liegen.
Auf die Verarbeitung kommt es an
Gerade im empfindlichen Gesichtsbereich sollten Sie auf eine optimale Verarbeitung des Nasenhörnchens achten, um Ihren Kunden mögliche Druckstellen im Gesicht nach der Behandlung zu ersparen. Das Nasenhörnchen soll über einen verdeckten und robusten Reißverschluss genauso verfügen wie über besonders reißfeste Nähte. Schließlich wiegt der Kopf relativ viel.
Das Nasenhörnchen besteht aus bequemem Schaumstoff und besitzt einen Bezug. Dieser besteht häufig aus Kunstleder, um ihn desinfizieren zu können. Nasenhörnchen gibt es in vielen unterschiedlichen Farben. Damit ist eine Abstimmung auf Ihre Firmenfarben oder die Umgebung immer möglich, um einen professionellen Eindruck zu vermitteln.
Ergänzen Sie Ihre Einrichtung
Behandlungen erfolgen nicht nur in der Bauchlage des Patienten. Von daher sollten Sie sich zusätzlich Kissen für die Rückenlage anschaffen oder auf eine Liege setzen, deren Kopfteil sich nach oben neigen lässt.
Behandlungsliegen finden Sie in den verschiedensten Ausgestaltungen. Daher werden auch Sie etwas finden, was Ihren Anforderungen gerecht wird.
Sie benötigen nicht nur Desinfektionsmittel für das Nasenhörnchen. Bestellen Sie für die Liege auch
Ärztekrepp mit, welches nach der Behandlung entsorgt werden kann.