Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Objektivkonverter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Objektivkonverter“
Überbegriffe
Telekonverter
Mit diesem Konverter können Sie die Brennweite des Objektivs vergrößern.
Weitwinkel- Konverter
Damit ist es möglich, den Bildwinkel des Objektivs zu vergrößern und die Brennweite zu verkürzen.
Makro-Konverter
Für bessere, bildfüllende Nahaufnahmen in der Makrofotografie. So verkürzt man die Naheinstellgrenze, wodurch man näher an das Motiv herangehen kann.
Weitere Informationen zum Thema Objektivkonverter
^

Was sind Objektivkonverter und wozu verwendet man sie?

Objektivkonverter dienen in der Fototechnik dazu, die Brennweite (oder auch Zoomfaktor) oder die Naheinstellgrenze (und damit den Abbildungsmaßstab) eines vorhandenen Objektives einer Kamera zu verändern.

Welche Eigenschaften bieten Telekonverter und Weitwinkelkonverter?

Telekonverter dienen zum Vergrößern der Brennweite eines Objektives. Es gibt sie in zwei Ausführungen: zur Montage zwischen Kamera und Objektiv für Kamerasysteme mit Wechselobjektiven und als so genannte Vorsatzlinsen für Objektive mit Filtergewinde.
Weitwinkelkonverter hingegen dienen zum Verringern der Brennweite eines Objektives. Sie werden als Vorsatzlinsen auf das Filtergewinde des Objektives aufgeschraubt.
Telekonverter erzeugen nicht zwingend eine Telebrennweite, sondern sie vergrößern eine vorhandene Brennweite in Richtung Telewinkelbereich. Bei Weitwinkelkonvertern ist es genau umgekehrt, sie verkleinern eine vorhandene Brennweite (siehe Beispiele).

Objektiv-Konverter

Veränderung der Brennweite

Die Veränderung der Brennweite wird bei beiden Konvertern als Faktor angegeben, der mit der jeweiligen Ausgangsbrennweite des Objektives multipliziert wird, um so die "konvertierte" Brennweite zu ermitteln.
Bei Telekonvertern ist der Faktor immer > 1, bei Weitwinkelkonvertern < 1.
Ein Telekonverter mit dem Faktor 2x verlängert die Brennweite eines 50 mm Objektives auf 100 mm. Ein Weitwinkelkonverter mit dem Faktor 0,5x verringert die Brennweite eines 50 mm Objektives auf 25 mm.Telekonverter werden meist in der Form 1,4x, bis 3,0x und Weitwinkelkonverter in der Form 0,3x bis 0,8x angeboten.

Anwendungsbeispiel Telekonverter:

105 mm x 1,4 = 147 mm;
20 mm x 1,4 = 28 mm.

Anwendungsbeispiel Weitwinkelkonverter:

105 mm x 0,6 = 63 mm;
20 mm x 0,6 = 12 mm.

Wozu verwendet man Makrokonverter?

Makrokonverter arbeiten nach dem Prinzip der Auszugverlängerung, wodurch die Naheinstellgrenze eines Objektives verringert und ein größerer Abbildungsmaßstab des Motivs möglich wird. Es gibt sie als Vorsatzlinsen (Nahlinsen) für Objektive mit Filtergewinde, aber auch als Zwischenringe für die Montage zwischen Kamera und Objektiv für Kameras mit wechselbaren Objektiven.

Brennweite und Bildweite

Während bei Nahlinsen die Brennweite bei gleichbleibender Bildweite verringert wird, wird beim Zwischenring die Bildweite bei gleichbleibender Brennweite vergrößert. Die Stärke von Nahlinsen wird in Dioptrien und der Auszug von Zwischenringen in Millimeter angegeben. Da bei Nahlinsen keine universellen Angaben zu Abbildungsmaßstäben möglich sind, helfen hierbei Tabellen bei der Berechnung der benötigten Werte. Ähnliche Tabellen erleichtern auch die Arbeit mit Zwischenringen, obwohl die Berechnung der Werte erheblich einfacher ist.

Anmerkungen

Wenn Sie sich entschieden haben, kein neues Objektiv zu erwerben, sondern lieber einen Konverter zu nutzen, haben Sie die Qual der Wahl. Wer mit einer Kompaktkamera bzw. Bridgekamera fotografiert, findet häufig für das Modell optimiertes Zubehör, allerdings bleibt das auf Vorsatzkonverter beschränkt.
Spiegelreflexkameras und Kameras mit wechselbaren Objektiven haben etwas mehr Spielraum, was den Umfang des Zubehörs betrifft. Entscheidet man sich beispielsweise für einen Konverter, der zwischen Kamera und Objektiv montiert wird, besteht die Möglichkeit, den Konverter auch elektronisch einzubinden, was den Bedienkomfort erheblich steigert. Konverter fürs Filtergewinde sind dafür flexibler beim Einsatz an unterschiedlichen Kameramodellen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.