Wählen Sie aus folgendem Sortiment | ![](/p.gif) |
![](/p.gif)
„Ohrschützer“ Überbegriffe |
![Kapselgehörschutz Kapselgehörschutz](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_kapsel.jpg) | ![](/p.gif) Geeignet für häufiges Auf- und Absetzen, mit weichem Polster und optimaler Dämmung. |
![Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_stoepsel.jpg) | ![](/p.gif)
Für Bereiche mit ständigem Lärm. Stöpsel passen sich dem Gehörgang an,
mit oder ohne Band sowie einmal- oder mehfachverwendbar.
|
![Bügelgehörschützer Bügelgehörschützer](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_buegel.jpg) | ![](/p.gif)
Als Kinn- oder Nackenbügel tragbar. Ideal, wenn Sie sich in Bereichen mit wechselndem Lärm aufhalten.
Siehe auch: Ersatzstöpsel
|
![Helm-Gehörschutz-Set Helm-Gehörschutz-Set](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_helm.jpg) | ![](/p.gif) Für doppelten Schutz, Kombination aus Gehörschutz und Helm, zum Teil mit Visier. Siehe auch: Waldarbeiterhelm
|
![Gehörschutz für Helm Gehörschutz für Helm](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_helmkapsel.jpg) | ![](/p.gif) Gehörschutzkapsel zur Befestigung am Helm. |
![Gehörschutzradio Gehörschutzradio](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_radio.jpg) | ![](/p.gif) Lärmschutz in Kombination mit einem Radio. Geeignet für monotone oder isolierte Arbeitsplätze, wenn keine Warnsignale zu beachten sind. |
Zubehör | ![](/p.gif) |
![Gehörschutzspender Gehörschutzspender](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_spender.jpg) | ![](/p.gif)
Praktischer Spender, so haben Sie Ohrstöpsel
immer griffbereit für Ihre Mitarbeiter.
|
![Hygieneset Hygieneset](http://static.mercateo.com/contentmanagement/img120/gehoerschutz_hygienesatz.jpg) | ![](/p.gif) Wechseln Sie aus hygienischen Gründen die Dichtkissen regelmäßig aus. |
![](/p.gif)
Es gibt nur ein Hörvermögen. Schützen Sie es!
Gehörverlust ist zu 100 % irreversibel, aber er ist auch zu 100 % vermeidbar. Lärm am Arbeitsplatz gehört für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Alltag und kann für diese zu dauerhaften Hörschädigungen führen. 3M hat dieses Problem erkannt und bietet ein umfassendes Sortiment an Gehörschützern, die Ihnen helfen, Ihr Gehörschutzprogramm zu verbessern. Die passiven Gehörschützer von 3M reduzieren Lärm, indem sie die Schallwellen mechanisch blockieren. Sie sind ideal für Situationen mit kontinuierlichem Lärmpegel.
Kapselgehörschützer »
Kapselgehörschützer sind aufgrund ihrer einfachen Anwendbarkeit und ihrer einheitlichen Passform als Gehörschutz sehr beliebt. Sie sorgen für zuverlässigen Schutz bei vielen gängigen Anwendungen. Bei der Auswahl des passenden Schutzes ist es zudem wichtig, neben dem benötigten Schutz auch die Anwendungsart zu berücksichtigen. 3M bietet Kapselgehörschützer mit Kopfbügel-, Nackenbügel- und Helmbefestigung an.
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der X-Serie vereinen das legendäre Gehörschutzwissen von 3M PELTOR mit unseren fortschrittlichsten Technologien und schaffen so unseren komfortabelsten und langlebigsten Kapselgehörschutz. Erhältlich in den Ausführungen X1, X2, X3, X4 und X5, wobei jeder Kapselgehörschützer seine eigene Farbe hat, sodass sich die Schutzstufe auf einen Blick feststellen lässt.
3M™ Peltor™ Optime™ Kapselgehörschützer gelten als Standard in der Gehörschutzbranche. Der Optime ist in die Schutzstufen 95, 98, 101 und 105 dBA unterteilt. Er bietet einen vielseitigen Schutz, der die Anforderungen der meisten Anwendungen am Arbeitsplatz erfüllt.
E-A-R™ Gehörschutzstöpsel »
Gehörschutzstöpsel vereinen in hervorragender Weise Gehörschutz und Tragekomfort. 3M bietet eine große Auswahl an lärmreduzierenden Gehörschutzstöpseln in verschiedenen Ausführungen und die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.
3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel bestehen aus ausdehnbarem, sich langsam rückverformendem Schaumstoff und bieten hervorragenden Gehörschutz und Tragekomfort. Die vorzuformenden Schaumstoff-Stöpsel passen sich an die individuelle Form des Gehörgangs an und ermöglichen somit einen bequemen und akkuraten Sitz.
Die fertig geformten Gehörschutzstöpsel müssen nicht vorgeformt werden und können direkt eingesetzt werden. Dies ermöglicht die Nutzung auch mit schmutzigen Händen oder beim Tragen von Handschuhen. Die weiche Schaumstoffspitze passt sich schnell der Form des Gehörgangs an und dichtet diesen lärmreduzierend ab.
Die wiederverwendbaren 3M™ Gehörschutzstöpsel sind eine widerstandsfähige und langlebige Lösung aus weichen, flexiblen Materialien, die abwaschbar und wiederverwendbar sind. Die sich verjüngenden Spitzen sind so vorgeformt, dass sie bequem in Gehörgängen unterschiedlichster Größe sitzen.
3M™ Bügelgehörschützer lassen sich schnell auf- und absetzen und können bei Nichtgebrauch um den Hals gelegt werden. Damit sind sie ideal für eine Verwendung mit Unterbrechungen. Für die meisten Modelle sind Ersatzspitzen erhältlich.
Gehörschutz-Zubehör
Laute Geräusche können das Gehör schädigen, aber das Tragen des falschen Gehörschutzes kann dasselbe bewirken. Bei der Dichtsitzprüfung von Gehörschützern wird der Grad der Lärmminderung oder Dämmung gemessen, den ein Gehörschützer beim Tragen durch eine bestimmte Person bietet.
Über 3M
Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 96.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.
| ![](/p.gif) | |