Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 > Optische Geräte

  Optische Geräte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Lupe
Ein Hilfsmittel zum Vergrö­ßern von Texten, Bildern oder filigranen Arbeiten. In vielen verschiedenen Vari­anten wählbar.
Handmonokular
Kleine, kompakte Fernrohre – ideal für Wanderungen, Reisen oder im Sport. Mit optionalem Zubehör auch als Mikroskop verwendbar.
Mikroskop
Macht sehr kleine Objekte und Strukturen sichtbar. Findet in Wisschenschaft, Medizin und Schulen Einsatz.
Observation
Fernglas
Ein binokulares Vergröße­rungsglas zur Betrachtung entfernter Objekte.
Nachtsichtgerät
Ermöglicht visuelle Wahr­nehmung in Dunkelheit oder in der Dämmerung.
Spektiv
Ein Beobachtungsfernrohr, welches oft im Sport, in der Natur oder auch zur Über­wachung benutzt wird.
Teleskop
Instrument, das Anwendung in der Anstronomie findet, um weit entfernte Himmels­körper sichtbar zu machen.
Zubehör
Antibeschlagsokular
Damit wird das Beschlagen der Okularlinse verhindert. Ideal bei niedrigen Tempe­raturen oder hoher Luft­feuchtigkeit.
Kollimator
Ermöglicht die schnelle Jus­tierung von Fernrohren oder Teleskopen.
Kollimatorlinse
Fokussierende und hoch­präzise Linsen für eine effiziente Strahlformung.
Weitere Informationen zum Thema Optische Geräte
^

Optische Geräte - besser sehen, mehr erfahren

Optische Geräte bezeichnen eine Vielzahl von Geräten, die das Sehen erleichtern oder verbessern. Die Geräte reichen vom Mikroskop über Lupen, Ferngläser oder Nachtsichtgeräte bis hin zum Teleskop. Um Bilder zu fixieren oder Abläufe aufzunehmen, sind zudem Kameras von Vorteil. Ferner gehören auch Brillen oder Spektroskope zu den optischen Geräten.

Zur Funktionsweise optischer Geräte

Gemeinsam ist allen Geräten, dass sie über eine oder mehrere Linsen verfügen. Die Linsen sitzen in einem Rohr und bestehen aus einem leicht gewölbten, transparenten Glas oder Kunststoff und brechen das eindringende Licht in einem bestimmten Winkel (Sammel- bzw. Zerstreuungslinsen). Zusätzliche Prismen erlauben eine Umlenkung der Strahlen, um beispielsweise ein auf dem Kopf stehendes Bild in einem Fernglas real darzustellen oder eine Aufspaltung des Lichtes in gewisse Spektren (Regenbogenfarben) zu ermöglichen. Der Betrachtungsabstand des Objektes wird auch von der Form der Linse und dem Abstand zum Auge bestimmt, weshalb Mikroskope über kürzere Rohre und Teleskope über sehr lange Rohre verfügen. Fernrohre und Mikroskope besitzen meist zwei Rohre, während Kameras oder Teleskope über ein Rohr verfügen.

Im passenden Wellenlängenbereich sehen

Unter Licht versteht man den sichtbaren Bereich der elektromagnetischen Wellen, welcher bei ca. 380 bis 790 Nanometer liegt. In der Physik wird das optische Spektrum durch Frequenzen angegeben, wobei Frequenzen zwischen einem bis 300 Terahertz auch die Infrarotstrahlung bzw. Ultraviolettstrahlung als sogenanntes unsichtbares Licht enthalten, wie sie zum Teil für Nachtsichtgeräte genutzt werden.

Nützliches Zubehör

Damit die einzelnen Geräte auch in ihrem vollen Umfang effektiv genutzt werden können, bietet sich verschiedenes Zubehör an, wie ein Teleskopstativ für ein Teleskop, um den Sternenhimmel bequem und entspannt auch über Stunden beobachten zu können, Stativadapter, die die nötigen Stative mit der Kamera verbinden oder Image Stabilizer, die für wackelfreie Bildaufnahmen sorgen. Je nach Witterung ist auch ein Antibeschlagsokular für ein Fernglas vorteilhaft.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.