Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Papiertücher  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Papiertücher“
Überbegriffe
Ärztekrepp
Ist eine hygienische Papierauflage für die Untersuchungsliege, mit Abreißperforation für Ärzte und Krankenhäuser.
Kosmetiktücher
Sind weich, reißfest und sehr saugfähig, nutzen Sie diese zum Abschminken, Abwischen oder zum Aufnehmen von überschüssigen Cremes.
Falthandtücher
Falt-Handtücher werden nach einmaligem Gebrauch entsorgt. Sie unterscheiden sich nach der Art der Faltung. Zur hygienischen Entnahme gibt es spezielle Falthandtuchspender.
Handtuchrollen
Eine Alternative zum Falthandtuch sind die Handtuch-Rollen. Auch für sie bieten wir spezielle Handtuchrollenspender an.
Taschentücher
In wiederverschließbaren Verpackungen, so haben Sie stets ein frisches sauberes Taschentuch zur Hand.
Toilettenpapier
Wir bieten Ihnen neben Toilettenpapier in verschiedenen Papierqualitäten auch feuchtes Toilettenpapier an.
Toilettensitzauflage
Nutzen Sie die Auflagen beim Besuch einer öffentlichen Toilette, so haben Keime und Schmutz keine Chance.
spezielle Hygienetücher und -papiere
Erfrischungstuch
Die einzeln verpackten Tücher sorgen für ein Frischegefühl in der Freizeit und im Job.
Feuchttücher
Diese mit Wirk- und Pflegestoffen präparierten Tücher ermöglichen Ihnen eine schnelle und effektive Reinigung ohne Wasser.
Weitere Informationen zum Thema Papiertücher
^

Hygienepapier - hygienisch und immer griffbereit

Hygienepapier kommt fast überall zum Einsatz. Egal, ob im Haushalt, in der Gastronomie, in Firmen oder in Krankenhäusern - das Anwendungsspektrum groß.

Toilettenpapier

Das bekannteste Hygienepapier ist das Toilettenpapier, auch genannt WC-Papier. Es ist unverzichtbar, da selten ein Bidet vorhanden ist. Erhältlich ist Toilettenpapier in trockener und feuchter Ausführung. Ein Qualitätsmerkmal sind auf jeden Fall die Anzahl der Lagen, angefangen von einer bis hin zu fünf Lagen. Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, desto höherwertig ist es im Allgemeinen und desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel. Die meist verwendete Variante in privaten Haushalten, Hotels und Restaurants ist das dreilagige Toilettenpapier in der Ausführung weiß und weich. In Raststätten, auf Autobahnen und in öffentlichen WCs hingegen sind aufgrund des erhöhten Personenverkehrs eher einlagige, naturfarbene Großrollen aus Kostengründen gebräuchlich.

Papierhandtücher

Überall dort, wo viele Menschen zusammen treffen, werden Papierhandtücher empfohlen, die nur einmal benutzt und danach entsorgt werden. Sie sind sehr saugfähig und eignen sich besonders in öffentlichen Einrichtungen zum Trocknen der Hände. Ähnlich wie bei WC-Papier gibt es auch hier Qualitätsunterschiede. Besonders die Lagenanzahl und das verwendete Material sind dafür ausschlaggebend. Aufgrund der bequemen Einzelentnahme der Papierhandtücher aus dem dafür vorgesehen Handtuchhalter, sind sie besonders hygienisch und benutzerfreundlich. Hygiene ist das A und O, dies gilt vor allem bei der Handreinigung.

Taschentücher

Taschentücher aus Zellstoff sind die schnellen Helfer bei Schnupfen. Immer griffbereit und in handlichen Abpackungen passen sie in jede Tasche oder sind in bequemen Spenderboxen für zu Hause erhältlich. Nach Gebrauch werden Papiertaschentücher einfach entsorgt. Mittlerweile haben Taschentücher aus Zellstoff Stofftaschentücher vom Markt fast vollständig verdrängt. Aus diesem Grund ist die Vielfalt an Taschentücher aus Zellstoff enorm gewachsen. Sie reicht von verschiedenen Aufdrucken bis hin zur Tränkung mit diversen Ölen wie zum Beispiel Menthol für eine freie Nase oder Aloe Vera, damit die Nase nicht wund wird.

Kosmetiktücher

Kosmetiktücher dienen vor allem zum Abschminken oder zum Aufnehmen überflüssiger Cremes. Sie sind sehr praktisch für unterwegs oder in Krankenhäusern für die Säuglingspflege geeignet, da sie eine weiche, aber gleichzeitig reißfeste Oberfläche besitzen und dadurch die Haut nicht reizen. Kosmetiktücher sind benutzerfreundlich verpackt, dass jeweils nur ein Tuch aus der Spenderpackung gezogen werden kann.

Spezielle Hygienetücher

Neben den üblichen Hygienepapieren existieren noch verschiedene andere spezielle Hygienetücher wie Ärztekrepp, Handtuchrollen oder Toilettensitzauflagen.

Erfrischungstücher

Erfrischungstücher sind einzeln verpackte Tücher zum Abtupfen des Gesichts und der Hände zwischendurch. Sie eignen sich hervorragend für Arbeit, Freizeit oder auf Reisen. Deswegen sind sie eher in kleinen Abpackungen zwischen fünf und zehn Stück erhältlich.

Handreinigungstuch

Die Feuchttücher zur hygienischen Händedesinfektion sowie zur Hautreinigung sind bereits mit einer antibakteriellen Flüssigkeit getränkt und somit direkt einsatzbereit, vor allem wenn gerade kein Wasser zur Hand ist. Die meisten Handreinigungstücher sind mit einer Kodan-Lösung durchsetzt, welche eine ausgeprägte Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren aufweist. Sie trocknen schnell und entfernen auch hartnäckigen Schmutz. Für eine schnelle Nutzung und damit die Tücher nicht austrocknen, werden sie in einer dichten Spenderdose geliefert.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.