Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Parkettdüse

  Parkettdüse  (110 Angebote unter 30.821.059 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parkettdüse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Parkettdüse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parkettdüse
^

Parkettdüse zur schonenden Reinigung empfindlicher Hartböden

Mit einer Parkettdüse reinigen Sie Parkett und andere Hartböden trocken und ohne Kratzer zu hinterlassen. Die Staubsaugerdüse mit den besonders schonenden Borsten fährt dabei sanft und gleichmäßig über den Boden. Sichergestellt wird dies auch durch die integrierten und speziell auf Parkett abgestimmten Laufrollen. Das Spezialzubehör ist sowohl als Original Zubehörteil als auch als Universaldüse erhältlich und bei einigen ausgestatteten Staubsaugern sogar im Lieferumfang enthalten.

Der Vorteil von Parkettdüsen

Die besondere Stärke der Parkettdüse liegt in ihrer sehr schonenden Reinigung von Hartböden wie Parkett, Marmor, Fliesen, Steinzeug oder Kork. Die speziellen Düsen für das Parkett verfügen über einen fest verbauten Borstenkranz. Dieser besteht aus sehr weichem und extra langem Naturhaar. Bei vielen hochwertigen Parkettdüsen kommt Rosshaar zum Einsatz. Zum Teil arbeiten die Düsen mit rotierenden Borsten. Diese können anders als bei einer Kombidüse nicht eingefahren werden.

Alternativprodukte

Möchten Sie gelegentlich weniger empfindliche Böden reinigen, reicht meist eine Kombidüse. Benötigen Sie eine starke Saugdüse, die auch den Teppichflor aufrichtet und für die Reinigung von weniger empfindlichen Hartböden geeignet ist, prüfen Sie die Anschaffung einer Turbodüse oder einer Elektrobürste. Das gilt insbesondere, wenn Sie hartnäckige Tierhaare aus Teppichen entfernen wollen.

Arbeitsbreiten

Bei Parkettdüsen liegt die Auswahl an Arbeitsbreiten etwa zwischen 200 und mehr als 500 Millimeter. Für die Reinigung großer Flächen bieten sich die Großraumdüsen an, in der Unterhaltsreinigung ist unter Umständen eine möglichst geringe Breite zum Reinigen unter Möbeln ratsam.

Die Kompatibilität von Parkettdüsen

Parkettdüsen werden von vielen Herstellern als Originalteil verkauft. Dabei gilt: Original-Zubehör ist zum jeweiligen Staubsaugermodell kompatibel. Alternativ werden für viele Staubsauger Universaldüsen angeboten. Diese sind weder hersteller- noch modellgebunden. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angabe zum Saugrohranschluss. Passt die Größe der Düse nicht zum Saugrohr, kann gegebenenfalls ein Adapter helfen.

Tipps für den Kauf

  • Achten Sie bei einer Düse zum Reinigen von empfindlichen Hartböden auf leichtgängige und hochwertig verarbeitete Gummiräder. Kunststoffräder oder qualitativ schlechte Räder können unschöne Laufstreifen auf dem Boden hinterlassen oder diesen gar beschädigen.
  • Verwenden Sie eine Kombibürste oder eine andere Düse, achten Sie darauf, dass sich der Borstenkranz nicht unbeabsichtigt einklappt. Hierbei kann es zu Verkratzungen durch die Edelstahlplatte der Bodendüse kommen.
  • Möchten Sie die Parkettdüse vielseitig einsetzen, achten Sie auf ein Dreh-/Kippgelenk. Damit saugen Sie leichter unter Möbeln.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.