Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Pflegesessel

  Pflegesessel  (0 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Pflegesessel"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Pflegesessel
^

Mit einem Pflegesessel nicht auf Mobilität verzichten

Nach Operationen, Knochendegeneration oder Muskelschwächen können einige Menschen nicht mehr allein sitzen, aufstehen oder sich hinlegen . Um nicht ständig für einen Lagerungswechsel auf eine Hilfsperson angewiesen zu sein, bieten Pflegesessel eine optimale Hilfe.

Der Pflegesessel und seine Vorteile

Der Pflegesessel erlaubt durch einen Stellungswechsel in der Rücken- oder Beinlehne eine wechselnde Rückenbelastung und fördert dadurch einen Genesungsprozess oder trägt schlicht zum Wohlfühlen bei. Der Pflegesessel muss individuell zur Sitzhöhe und Sitzbreite sowie zur Länge der Rückenlehne auf den Nutzer abgestimmt sein. Achten Sie daher auf die Verstellmöglichkeiten und die erlaubte Tragelast des Sessels.

Zusätzliche Funktionen

Zu den zusätzlichen Funktionen gehört unter anderem eine Hinsetz- und Aufstehhilfe, die mechanisch die Sitzfläche anhebt und parallel nach vorn abwinkelt. Verstellbare Armlehnen sorgen für Bequemlichkeit und Sicherheit. Kann man die Armlehnen abnehmen oder umklappen, ist ein Umsteigen auf einen Rollstuhl oder ein Pflegebett bedeutend einfacher. Zudem wird das Liegen einfacher, wenn eine verstellbare Nackenstütze vorhanden ist.

Aus der Sicht des Nutzers

Aus der Sicht des Nutzers soll sich der Pflegesessel in einem Altenheim unauffällig an die Möblierung des Zimmers anpassen, um ein wohnliches und behagliches Gefühl zu vermitteln. Auch wenn es sich um eine Lagerungshilfe handelt, so kann der Sessel durchaus als ein Möbelstück betrachtet werden. Da die Verhältnisse oft beengt sind, sollte der Sessel die notwendigen Anforderungen erfüllen, aber auch zierlich sein.

Aus der Sicht des Pflegepersonals

Der Sessel sollte sich einfach schieben lassen. Hier gibt es eine Variante mit vier Rollen, falls der Nutzer nicht mehr alleine aufstehen kann. Diese Version erfordert von einer Pflegeperson kaum Kraftaufwand. Die andere Variante kann nur in gekipptem Zustand auf zwei Rollen hinten bewegt werden und steht auf den vorderen Füßen daher stabil und kann nicht wegrutschen.

Die richtige Pflege

Der Pflegesessel wird verhältnismäßig lang am Tag genutzt und sollte daher an der Sitz- bzw. Liegefläche aus atmungsaktivem Material bestehen, sich aber auch leicht am Holz- oder Metallrahmen reinigen lassen. Achten Sie bei Ihrer Auswahl auch darauf.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.