Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Pistolenstrahlrohr

  Pistolenstrahlrohr  (0 Angebote unter 28.146.034 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Pistolenstrahlrohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Pistolenstrahlrohr
^

Das Pistolenstrahlrohr für Schnellangriffe zur Brandbekämpfung

Die Feuerwehr-Ausrüstung bietet als Element der Feuerwehrtechnik ein großes Arsenal von mobilen und tragbaren Löschgeräten wie das Schaumschnellgerät und Kleinlöschgeräten wie den herkömmlichen Feuerlöscher und die Kübelspritze für die lokal begrenzte und flexible Brandbekämpfung. Für Löscheinsätze mit sehr ausgeprägten Brandherden und der Gefahr des Übergreifens des Feuers auf nicht betroffene Gebäudeteile reichen die Löschgeräte und Löschhilfen wie der Löscheimer und die Feuerpatsche allerdings nicht aus, da der Wirkungsradius mangels ausreichender Wasserversorgung sehr beschränkt ist. Für die professionelle Brandbekämpfung stehen der Einsatzorganisation der Feuerwehr eine große Bandbreite von Feuerlöscharmaturen und Strahlrohren wie das Hohlstrahlrohr und der Wasserwerfer zur Verfügung, mit denen sich aus großer Distanz die Ausbreitung von Feuern gezielt eindämmen lässt. In diesem Rahmen zeichnet sich das Pistolenstrahlrohr durch seine große Praxisrelevanz aus, da dieses für abweichende Sprühmuster konzipiert ist und kein zeitaufwendiger Wechsel der Düsen stattfinden muss.

Relevante Vorteile des Pistolenstrahlrohrs – Vollstrahl und Hydroschild

Während der Wasserwerfer aus sicherer Distanz einen intensiven Vollstrahl in den Brandherd oder auf zu schützende und kühlende Objekte richtet, weist der Löschstrahl des Pistolenstrahlrohrs eine geringere Reichweite auf und kommt überwiegend für den schnellen Erstangriff zur Brandbekämpfung von Zimmern und Wohnungen und kleineren Objekten wie Fahrzeuge in Betracht. Besonders hervorzuheben ist neben der stufenlosen Abgabe von Löschwasser als Vollstrahl auch die Funktionalität einer Löschlanze, indem ähnlich wie bei der Nebeldüse oder dem Zerstäuber-Strahlrohr ein effektiver Hydroschild mit feinem Sprühnebel zur Abschirmung gegen Hitze und Brandgase errichtet wird. Die alternativen Einstellungen tragen dazu bei, Schwelbrände oder ausufernde Feuer effizient zu löschen und einen potenziellen Löschwasserschaden zu minimieren.

Spezielle Ausführungen – Einfache und sichere Handhabung

Modelle, die mit einem kugelgelagerten, drehbaren Anschluss für den Feuerwehrschlauch ausgestattet sind, vermeiden bei eingeschränkter Mobilität das unbeabsichtigte Abkuppeln des Schlauches. Stoßweise Wasserabgaben über den Hebel ähnlich einer Impulsspritze erlauben die gezielte Brandbekämpfung und das Löschen aufflackernder Brandherde, wobei die integrierte Schließdämpfung starke Druckstöße und Rückschläge verhindert. Die Löscharmatur liegt im Löscheinsatz permanent griffig in der Hand.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.