Portalkran - flexibler Montagehelfer
Portalkräne sind wichtige Helfer bei Montagearbeiten. Sie sind für wiederkehrende Aufgaben an einem Ort einsetzbar oder flexibel je nach Einsatzort fast so leicht wie eine Leiter zu transportieren.
Portalkran – aus Aluminium oder Stahl
Portalkräne, auch Bockkräne genannt, sind aus Stahl- oder Aluminiumprofilen gefertigt. Sie verbinden die Hebeleistung eines kleineren stationären Brückenkranes mit hoher Flexibilität. Die Stahlkonstruktion eignet sich nur für den Einsatz in der Halle und ist mit einer Tragfähigkeit bis zu 3.200 kg bei einer lichten Breite von sechs Metern erhältlich. Aluminiumkräne können auch im Freigelände eingesetzt werden, haben jedoch eine Tragfähigkeit von maximal 1.600 kg bei vier Metern lichter Breite. Portalkräne müssen gemäß BGR 500 einmal jährlich von Krantechnikern überprüft werden.
Technische Daten der Portalkräne
Jeder Einsatzbereich stellt andere Anforderungen an die Krankonstruktion. Für die Auswahl des passenden
Krans lohnt sich der Blick auf die technischen Daten. Sie bestimmen die Eignung für die jeweilige Aufgabenstellung. Die wichtigsten Begriffe sind nachfolgend dargestellt.
Bauhöhe
Der Abstand vom Boden bis zur Oberkante der horizontalen Schiene wird als Bauhöhe bezeichnet. Ist der Portalkran fahrbar, gehören die Maße der Räder auch zur Bauhöhe. Einige Portalkräne sind in der Höhe verstellbar. Die maximale Höhe fließt in die Angabe zur Bauhöhe ein. In der Regel ist in diesem Fall auch eine Mindesthöhe angegeben. Der Portalkran kann jedoch im Einsatz etwas höher sein. Das Fahrwerk und auch die Kabelbefestigung ragen in einigen Ausführungen noch einige Zentimeter über die Schiene hinaus. Die Bauhöhe stimmt nicht mit der Höhe überein, über die eine Last nach oben gezogen werden kann.
Aufhänge-, Einhänge- und Hakenhöhe
Zwei Begriffe mit der gleichen Bedeutung: Die Aufhänge- oder Einhängehöhe beschreibt den Abstand vom Boden bis zum oberen Bereich des
Hebezugs, der knapp unterhalb der horizontalen Schiene liegt. Diese lichte Höhe ist bezeichnend für die Höhe, innerhalb der ein Portalkran durchfahren oder durchgangen werden kann. Die Hakenhöhe ist der Abstand zwischen dem Boden und der höchsten Stellung des Kranhakens. Sie ist um die Höhe des Hebezeuges kleiner als die Aufhänge- bzw. Einhängehöhe. Die Hakenhöhe ist ein Maß für die Höhe, auf die eine Last gehoben maximal gehoben werden kann und abhängig von der jeweilig eingestellten Höhe des Portalkrans.
Äußere und lichte Breite
Die äußere und die lichte Breite sind zwei Bezeichnungen für ein Maß. Sie bezeichnen den Abstand zwischen der linken und rechten Stütze eines Portalkrans. Es ist die Breite, die unterhalb der horizontalen Schiene durchfahren oder durchgangen werden kann.
Radstand und Seitengestellbreite
Der Radstand ist das Maß zwischen den beiden Rädern, die an die Füße der Seitenstützen montiert sind. Er bezeichnet die Krantiefe. Ist der Kran nicht fahrbar, wird dieser Abstand als Seitengestellbreite bezeichnet. Der Abstand zwischen den beiden Füßen einer Seitenstütze.
Traglast und Gewicht des Portalkrans
Das Lastgewicht, das durch das Hebezeug des Krans gehoben werden kann, wird als Traglast angegeben. Dies ist das maximale Gewicht einer Last, die durch den Portalkran gehoben werden darf. Die Traglast wird von der Hubleistung des Hebezeuges und der Beanspruchbarkeit der Konstruktion bestimmt. Das Gewicht entspricht nicht der Traglast. Es ist das Gewicht des Portalkrans. Zerlegbare Aluminiumkräne sind pro Einzelteil nicht schwerer als 30 kg.
Sie interessieren Sie für dieses Thema? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht
Kranzubehör.