Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Prüfröhrchen

  Prüfröhrchen  (254 Angebote unter 30.849.971 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Prüfröhrchen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Prüfröhrchen
^

Das Prüfröhrchen: Gas- oder Partikel-Konzentrationen in der Luft messen

Prüfröhrchen werden häufig zu Atemschutzzwecken genutzt, um die Luft auf Staubpartikel oder auch giftige Gasanteile zu überprüfen. Im Zweifel sollte man die Prüfung daher nur mit einer Atemschutzmaske durchführen. Die Prüfröhrchen werden zur Erkennung und Messung von Schadstoffen verwendet. Dazu zählt auch der Alkoholtest von Kraftfahrzeugführern oder Radfahrern im Straßenverkehr durch Polizeibeamte.

Verwendungsbereiche der Prüfröhrchen

In der Lüftungs- und Klimatechnik werden die Röhrchen genutzt, um auch leichte Luftstrombewegungen mittels Rauchröhrchen zu messen, etwa um festzustellen, ob eine Anlage dicht ist. Die Industrie macht sich diese Mess- und Prüfgeräte zu nutze, um Kompressoren oder auch Druckbehälter auf den Verlust giftiger Gase zu testen. Auch die Feuerwehr kann so grob den Gehalt an Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid an einem Brandherd festzustellen.

Zum Aufbau eines Prüfröhrchens

Ein Prüfröhrchen besteht meist aus einem dünnen Glasrohr, dessen Enden verschmolzen sind und vor der Prüfung abgebrochen werden. Im Röhrchen befindet sich eine Substanz, die beim Kontakt mit dem vermuteteten Stoff eine Verfärbung hervorruft. Das Ergebnis lässt sich dann mittels eines Farbvergleiches oder alternativ auf einer Skala ablesen.

Der Umgang mit einem Prüfröhrchen

Zum Öffnen des Röhrchens kann man einen speziellen Prüfröhrchenöffner nutzen. Das geöffnete Prüfröhrchen wird in eine Handpumpe gesteckt. Im Anschluss unterscheidet sich die Handhabung nach der Messart. Trägt das Prüfröhrchen eine Skala, ist die vom Hersteller angegebene Anzahl der Hübe mit der Pumpe durchzuführen und das Ergebnis abzulesen. Anders ist es bei dem Farbvergleichstest. Dabei wird solange gepumpt, bis die Vergleichsfarbe erreicht ist. Anhand der mitgezählten Hübe und einer mitgelieferten Tabelle kann man die Konzentration des Schadstoffs in der Luft bestimmen. Das Messergebnis wird mit Toleranzen in Prozent, Promille oder ppm (parts per million) angegeben. Eine dritte Variante lässt ohne Handpumpe durch geringe Luftströmungen ein Rauchgas austreten, mit dem man undichte Stellen schnell aufspüren kann.

Die Messungen vereinfachen

Mit so genannten Polyteströhrchen kann man vorab feststellen, ob die Luft überhaupt schädliche Substanzen enthält. Zeigt sich eine Reaktion, kann man zu den Simultanmessröhrchen übergehen, die gleich auf zwei oder mehrere Stoffe reagieren. Der Vorteil ist, dass man sehr schnell Messergebnisse erhält und entsprechende Gefahrenabwehrmaßnahmen sofort ergreifen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.