Der Press Sprungbogen als Dehnungsausgleich für Kupferrohre
Die Sprungbögen gleichen temperaturbedingte Dehnungen der Kupferrohrleitungen aus. Als
Pressfittings können sie besonders schnell und sauber installiert werden. Die Press Sprungbögen sind für unterschiedliche Rohrdurchmesser erhältlich.
Ausdehnungs-, Über- und Sprungbögen
Der Sprungbogen, Ausdehnungs- oder Überbogen ist ein
Fitting für Kupferrohrleitungen. Das gebogene
Rohr bietet sich für den Dehnungsausgleich an, der durch hohe Temperaturen und Schwankungen notwendig wird. Der Sprungbogen erfüllt die folgenden Aufgaben in der Leitungsinstallation:
- unterbindet Spannungen, Risse und Leckagen und
- verhindert Schäden durch den Austritt des Leitungsmediums.
In der Installation von
Kupferrohren, die Warm- oder Heizwasser führen, werden Sprungbögen häufig eingesetzt. Diese Leitungen dehnen sich unter der Wärmezufuhr aus. Eine Temperaturdifferenz von 100 Kelvin führt bereits zu einer Ausdehnung von circa 1,7 Millimetern. Diese Dehnung muss bei der Installation beachtet werden. Das Kupferrohr sollte ausreichende Möglichkeiten zur Ausdehnung erhalten. Für kurze Leitungsstrecken empfehlen sich eine angemessene Leitungsführung und der Einsatz von
Rohrschellen. Die Befestigungen sollten dem Rohr ausreichende Gleitmöglichkeiten geben. Lange Strecken müssen mit Dehnungsausgleichern installiert werden. Für ausreichende Platzverhältnisse sind Sprungbögen empfehlenswert, weniger Installationsraum benötigen die kompakten Kompensatoren.
Montage der Press Sprungbögen
Die Press Sprungbögen lassen sich wie alle anderen Pressfittings schnell und präzise montieren. Die Rohrenden werden rechtwinklig getrennt, entgratet und gereinigt. Jeder Anschluss des Sprungbogens nimmt ein Rohr auf. Es wird in das Fitting bis zu einem Widerstand geschoben beziehungsweise bis es im Sichtfenster erscheint. Nach dem Ausrichten des Rohres und Sprungbogens, kann die Presse angelegt werden. Sie umfasst mit ihren Backen das Fitting und presst es auf das Rohr. Nach der Installation muss die Dichtigkeit der Verbindung geprüft werden. Einige Sprungbögen verfügen über eine spezielle Kontur. Sie führt beim Abdrücken der Leitung zu Zischgeräuschen. Die Kontrolle der Pressung ist notwendig, da ihr Erfolg am Fitting nicht offensichtlich zu erkennen ist. Mit dem Anpressen des Fittings, wird die Kontur auf das Rohr gedrückt. Die Press Sprungbögen sollten nach Installationsanleitung montiert und regelmäßig auf ihre Dichtheit geprüft werden.