Press Winkelstücke und Bögen für Pressverbindungen
Die Winkelstücke und Bögen sind
Pressfittings für zwei Rohre. Sie werden mit einem Presswerkzeug unlösbar montiert. Die Press Winkelstücke sind spezialisiert auf den Richtungswechsel in der Installation. Sie werden in vielen Materialien und Winkelmaßen angeboten.
Press Winkelstücke im Detail
Die Press Winkelstücke nehmen über einen Anschluss das erste
Rohr auf, leiten es in einem Bogen um und führen das Leitungsmedium in ein zweites Rohr weiter. Mit dem
Fitting sind Richtungswechsel im 90°- oder 45°-Winkel möglich. Einige Fittings bieten auch Sondermaße. Die Winkelstücke erfüllen die folgenden Aufgaben in der Rohrinstallation:
- anpasste Leitungsführung und
- Verbindung zweier Rohre.
Die Pressfittings ermöglichen die Umlenkung der Rohre um eine Engstelle oder zu einer Armatur. Sie werden in der Installation von Trinkwasser- oder Gasleitungen eingesetzt. Einige Press Winkelstücke eignen sich auch für weitere Medien, wie flüssige Chemikalien, Druckluft oder
Hydrauliköl.
Hinweise zur Handhabung der Press Winkelstücke
Die spezialisierten Fittings sind eindeutig für einen Rohrtyp und Druckbereich ausgelegt. Sie lassen sich anhand der folgenden Werte entsprechend auswählen:
- Winkelmaß,
- Material,
- Anschlussgröße und -form sowie
- Eignung für Druck- und Temperaturbereiche.
Eine Materialtreue von Rohr und Fitting ist empfehlenswert. Die Anschlussgröße entspricht dem jeweiligen Rohrmaß. Das Leitungsmedium wirkt mit seinem Druck und der Temperatur auf das Fitting ein. Es sollte entsprechend diesen Anforderungen ausgewählt werden. Das Pressfitting benötigt ein Spezialwerkzeug, das die Verbindung dichtet. Jeder Hersteller bietet für seine Fittings eine optimale Auswahl an Werkzeugen mit den entsprechenden Backen an.
Unlösbare Rohrverbinder mit Zeitersparnis
Die unlösbaren Rohrverbinder bieten eine hohe Zeitersparnis im Vergleich zu alternativen Befestigungsarten. Die Vorbereitungsarbeiten sind ähnlich umfangreich wie für den Einsatz von
Lötfittings. Die Rohre müssen rechtwinklig abgetrennt, entgratet und gereinigt werden. Das anschließende Montieren des Pressfittings benötigt nur wenige Minuten. Das vorbereitete Rohr wird in das Fitting geschoben bis es in seiner Aussparung sichtbar wird. Nach dem Ausrichten der Verbindung kann das Presswerkzeug angelegt werden.