Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  >  > Putzhandschuh

  Putzhandschuh  (6.300 Angebote unter 28.114.047 Artikeln)Zum Expertenwissen

TouchNTuff von Ansell
Größe
ab € 11,56*
 Box 
Dermatril von KCL by Honeywell
Größe
ab € 12,47*
 Box 
Einweghandschuh von MAPA
Größe
ab € 11,21*
 Box 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Putzhandschuh“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Putzhandschuh"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   420   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Putzhandschuh
^

Der Putzhandschuh - ein sehr praktisches Hilfsmittel

Der Putzhandschuh ist nicht mit einem Schutzhandschuh zu verwechseln, kann aber mit ihm kombiniert werden, um neben der Reinigungswirkung weitere Eigenschaften wie beispielsweise den Schutz vor Schnittverletzungen zu ergänzen. Sie können sich vorstellen, dass es sehr mühsam ist, einen Putzlappen zu halten, wenn man viele Quadratmeter Fläche abwaschen oder abstauben muss. Bevorzugen Sie in diesem Fall einen Putzhandschuh. Ihr Personal wird Ihnen diese Erleichterung danken.

Die Einsatzbereiche des Putzhandschuhs

Der Putzhandschuh wird zum Putzen, Pflanzen, Pflegen und Reinigen oft genutzt. Je nach Einsatzbereich variieren daher die Oberflächen des Putzhandschuhs. Im Grünbereich genügt ein Baumwollstoff, der die Erde abhält. Beim Pflegen und Reinigen sollten Sie unterscheiden, ob der Handschuh mit Wasser oder Chemikalien in Kontakt kommt. Ist dies der Fall, muss das Material dafür geeignet sein. Staub und Fusseln kann man gut mit Mikrofasern aufnehmen. Dieses Material ist auch für den geringen Einsatz von Flüssigkeiten, wie Wasser aus einem Zerstäuber, bestens geeignet.
Der Putzhandschuh hat nicht unbedingt das Aussehen eines Fingerhandschuhs. Da es um die Reinigung größerer Flächen wie Wände, Regale, Teppichböden, Couchgarnituren usw. geht, wird meist eine Art Kissenbezugform gewählt, um eine größtmögliche Arbeitsfläche zur Verfügung zu haben. Komfortabel ist ein Bündchen für das Handgelenk oder ein eingelassenes Band, dass man zuziehen kann, damit der Lappen während der Arbeit an der Hand bleibt.

Achten Sie auf die Reinigungs- und Pflegemöglichkeiten

Der Putzhandschuh ist im Gegensatz zum Papierputztüchern oder anderen Reinigungstextilien wie Putzlappen eine echte Alternative, wenn es um große Flächen außerhalb von Fußböden geht. Der Putzhandschuh ist nach seinem Einsatz zu reinigen. Gutes Material können Sie bis 95 Grad in der Waschmaschine waschen und danach in den Trockner geben, was viel Zeit und Arbeit spart, wenn man nicht mehr bügeln muss. Am besten kontrollieren Sie Ihre Vorräte und bestellen Reinigungsmittel und dergleichen gleich mit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.