CRT- Monitore
Ein CRT-Monitor hat gegenüber den LCD-Flachbildschirmen folgende Vorteile:
- Höhere Helligkeits- und Kontrastwerte, größere Farbtreue. Ein größeres Spektrum an möglichen Auflösungseinstellungen
ist zumindest technisch möglich und bei höherwertigen Geräten auch realisiert. LCD-Monitore sind meist für eine bestimmte Auflösung
optimiert und bieten nur in dieser ein Bild von exzellenter Qualität.
- CRT-Monitore sind - insbesondere an Standorten mit direkter Sonneneinstrahlung - alterungs- und damit auch wertbeständiger.
- Bei Anwendungen mit schnell wechselnder Bildfolge wie Animationen, Spielen und Videos macht sich die
(immer noch) schnellere Reaktionszeit der CRT-Monitore bemerkbar.
- Der Betrachtungswinkel hat wesentlich weniger Einfluss auf die Bildqualität.
- Der (schwindende) Preisvorteil.
Nachteile gegenüber LCD-Monitoren sind:
- ca. 30 - 50 % höherer Stromverbrauch
- Größerer Platzbedarf und größeres Gewicht
- Geringfügig höhere Emission von elektromagnetischer Strahlung
Beim Einkauf sind folgende Kriterien wichtig
Bildschirmdiagonale (Größe)
Je größer ein Monitor, desto besser, wenn man auch eine größere Auflösungen einstellen kann und damit mehr Einzelheiten im Bild hat.
Damit ist auch ein größerer (und gesünderer) Abstand zwischen Betrachter und Monitor möglich.
Pixelabstand
Je geringer dieser Wert ist, um so schärfer wirkt das Bild. Die Werte variieren zwischen 0,29 und 0,21 mm.
Bildschirmauflösung / Bildwiederholrate bzw. -frequenz
Die größtmögliche Auflösung ist meist nur mit einer geringeren Bildwiederholrate möglich.
Bei Werten von unter 75 Hz Bildwiederholrate flimmert das Bild spürbar, was ermüdend wirkt und daher zu vermeiden ist.
Es empfiehlt sich daher auf die größtmögliche Auflösung zu achten, die ein Monitor noch mit mindestens dieser Frequenz wiedergeben kann.
Loch-, Streifen- oder Schlitzmaske?
- Monitore mit Lochmasken sind robuster, das Bild ist stabiler, aber etwas dunkler.
Ovale Lochmasken verringern diesen Nachteil etwas und verbessern außerdem die Darstellung diagonaler Linien.
- Streifenmasken (Trinitron) erreichen maximale Helligkeitswerte, höhere Brillanz und mehr Kontrast,
wobei mitunter zwei dünne horizontale Streifen störend wirken.
- Schlitzmasken können als hochwertiger Kompromiss aus den beiden erstgenannten Maskentypen bezeichnet werden.
Weitere Qualitätsmerkmale
-
TCO'99 oder TCO'03 Prüfsiegel
sollten für Computermonitore niemals fehlen,
sonst erfüllt der Monitor nicht die Mindeststandards in Bezug auf Anwendungssicherheit,
Ergonomie und Umweltverträglichkeit. Stapelbare Monitore für Videoüberwachung
können diese Norm aus anderen Gründen nicht einhalten.
-
Signaleingang
Der Standard-Videoeingang VGA ist einem BNC-Eingang
(auf mitgeliefertes Kabel achten!) in der erreichbaren Bildqualität unterlegen,
bei dem jedes Signal über einen einzelnen Stecker übertragen wird.
-
Eine gute, intuitive Menüführung zur Einstellung des Monitors
...ist nicht selbstverständlich. "Plug and Play" ist für Monitore kein klar definierter Standard und daher manchmal nichts sagend.
Meistens besagt es nur, dass der Monitor mit Standardtreibern funktioniert und trotzdem die Installation
des speziellen Bildschirmtreibers nötig ist, um eine optimale Bildqualität zu erzielen.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe TFT Monitor und Touchscreen
aus unserer Kategorie Monitor.