Schlusslichtlampen - für eine rundum gute Beleuchtung
Schlusslichtlampen werden im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Rückleuchte oder Heckleuchte bezeichnet. Grundsätzlich befindet sich das Schlusslicht am hinteren Ende des Fahrzeuges und sorgt dafür, dass auch der nachfolgende Verkehr das Fahrzeug im Dunkeln noch gut erkennen kann. Das Schlusslicht bildet den Abschluss des Fahrzeuges und ist so weit wie möglich außen angebracht.
Die Schlusslichtlampe ist nicht zu übersehen
Damit Sie gut gesehen werden, ist der Einsatz einer ausreichend starken Schlusslichtlampe wichtig, die zudem über eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit verfügt, da der Heckbereich Ihres Fahrzeuges für Sie als Pkw-Insasse nicht einsehbar ist. Damit das Schlusslicht die Bremsleuchte nicht überstrahlt und der Bremsvorgang trotz Beleuchtung des Fahrzeuges noch ausreichend sichtbar bleibt, wird bei den Schlusslichtlampen eine deutlich geringe Leistung angesetzt. 5, 6 oder 10 Watt sind bei diesen Leuchtmitteln die Regel.
Einfach oder doppelt gut
Wenn man von reinen Schlusslichtlampen spricht, ist die Rede von Einwendellampen, die ausschließlich das Rücklicht bedienen. In vielen Fällen werden jedoch Kombinationen aus Schlusslicht und
Bremslichtlampe eingesetzt. Hierbei werden zwei Wendel in einer Glühlampe verbaut und bedienen die unterschiedlichen Schaltprozesse der Lampe und geben Ihr Signal ab. Prüfen Sie vor dem Kauf daher, welches
Leuchtmittel bei Ihnen eingesetzt werden muss und ob es sich um ein Mono- oder ein Doppelleuchtmittel handelt.
Auswahl der passenden Lampe
Wie bei jedem anderen Leuchtmittel ist es wichtig, die einzelnen Merkmale zu berücksichtigen, die vorgegeben sind und in denen Fahrzeuganforderungen und Lampe harmonieren müssen. Im Wesentlichen sind beim Kauf der Autolampen Spannung, Leistung, Modell und nicht zuletzt der Sockel ausschlaggebend.
Der Sockel
Damit die Schlusslichtlampe dauerhaft sicher sitzt, werden Bajonettsockel verwendet. Lampen mit dem Kennbuchstaben „R“ verfügen über einen herkömmlichen BA15s-Bajonettsockel. Lampen mit der Kennung „H“ arbeiten mit versetzten Stiften im Bajonettsockel und können daher nicht gegen R-Lampen getauscht werden.
Die Leistung
Je nach Fahrzeug werden unterschiedliche Leistungsparameter vom Schlusslicht abverlangt. Nach dem Kennbuchstaben folgt die Angabe der Leistung in Watt, die die Schlusslichtlampe aufweist. Eine Ausnahme bilden hierbei nur die Doppelwendellampen, die das Schlusslicht mit dem Bremslicht kombinieren. Dabei wird nach der Buchstabenkennung die Leistung des Bremslichtes zuerst angegeben und erst danach erfolgt die Angabe der Schlusslichtleistung.
Die Spannung
Da die Betriebsspannung je nach Fahrzeug unterschiedlich sein kann, ist das jeweils passende Leuchtmittel erforderlich. Von 6 Watt für Mofas, über 12 Volt für den herkömmlichen Pkw und 24 Volt für Baumaschinen, Traktoren und Lkw sind passenden Lampen erhältlich.