Radiermesser sind multifunktional
Radiermesser erlauben als
Schneidgeräte feine, kurze Schnitte und sind je nach Klinge auch geeignet, Oberflächen vorsichtig abzuheben oder wegzukratzen, wie etwa fehlerhafte Striche in Grafiken und so Korrekturen durchzuführen. Es können auch schöne Farbeffekte erzeugt werden, wenn man z. B. mehrere Schichten Pastell- oder Ölfarben in unterschiedlichen Tiefen aushebt. Mit einem zusätzlichen
Falzbein können auch feine Rillen in Papier oder Pappe realisiert werden. Daher sollte ein Radiermesser nicht nur bei Modellbauern und Malern, sondern überall, wo mit filigranen Schnitten gearbeitet oder gefalzt wird, vorhanden sein.
Zum Aufbau der Radiermesser
Ob ein Radiermesser einen Holz- oder Aluminiumgriff hat, ist Geschmacksfrage, da beide Arten sehr stabil sind. Wer viel an den Händen schwitzt, kann einen Holzgriff bevorzugen, an dem man nicht so leicht abrutscht. Umgekehrt können an einem Aluminiumgriff unterschiedliche Klingen befestigt werden. In diesem Fall gibt es unterschiedliche Klingen mit einem Griff als Set zu kaufen. Wer nicht so gerne Klingen tauscht, kann auch unterschiedliche Radiermesser mit Holzgriffen vorhalten. Je nach Nutzung ist die eine oder andere Klinge hilfreich, egal, ob es sich um gebogene oder gerade Klingen handelt.
Im Wesentlichen kommt es auf die Form der Klinge an
Die Klinge eines Radiermessers ist relativ kurz. Sie besteht aus Edelstahl oder oberflächenbehandeltem Stahl, ist scharf geschliffen und sehr stabil. Je nach Form der Spitze und dem Schliff bieten sich unterschiedliche Arbeitsvorgänge an, für die die eine oder andere Variante der Klinge geeigneter ist. Zum Falzen oder für gerade Schnitte bieten sich Klingen an, die vorne spitz sind und sich genau ansetzen lassen. Ob die geschliffene Kante dann leicht gebogen oder gerade ist, ist meist nur eine Frage der Optik. Will man breitere Schichten abheben, bieten sich rechteckige Klingen an, die an der Frontseite einseitig angeschliffen sind. Sie sehen einem
Spatel in Miniaturausführung ähnlich und erlauben es, Materialschichten zu trennen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Beidseitig angeschliffene Klingen sind zudem gut zum Kratzen und Riffeln von Oberflächen.
Alternativen und Zubehör zum Radiermesser
Je nach Verwendungszweck können Sie als Schneidwerkzeug auch
Cuttermesser oder Skalpelle nutzen. Eine
Schneidmatte als Unterlage schützt zudem den Arbeitstisch vor ungewollten Schrammen, wenn Sie etwas schneiden wollen.