Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rattanmöbel

  Rattanmöbel  (8 Angebote unter 28.293.941 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rattanmöbel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rattanmöbel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Rattanmöbel
^

Rattanmöbel für eine dekorative Gestaltung in Innen- und Außenbereichen

Rattanmöbel sind mit ihrer geflochtenen Bauweise optisch sehr attraktiv. Die Sitzelemente, meist in Sesselform verfügen in der Regel über großzügige Sitzflächen und durchgehende Rückenlehnen. Der Sitzkomfort kann durch den Einsatz von Polstern verstärkt werden. Insgesamt wirken die Möbel einladend und gemütlich und werden daher gern als Gartenmöbel, auf Terrassen, in Wellnessbereichen sowie in der Gastronomie eingesetzt.

Was versteht man unter Rattanmöbeln?

Die Bezeichnung „Rattanmöbel“ ist ein gebräuchlicher Sammelbegriff für Korb- und Flechtmöbel aus unterschiedlichen Materialien. Echtes Rattan wird aus dem Stamm verschiedener Palmen gewonnen, ist also ein natürlicher Rohstoff. Auch hat sich „Polyrattan“ fest auf dem Markt etabliert. Dieses Material ähnelt optisch echtem Rattan, bestehen aber aus geflochtenem Kunststoff.

Möbel in allen Ausführungen

Die Auswahl unterschiedlicher Stile, Farben und Materialkombinationen ist bei Rattan ebenso groß wie bei anderen Möbeln. Verfügbar sind beispielsweise Clubsessel, Stapelstühle, Barsets, Bänke, Tische, Liegen oder ganze Serien, zum Teil mit Polster oder Auflage.

Eigenschaften, Vor- und Nachteile der verschiedenen Rohstoffe

Echtes Rattan

Für den Rohstoff Rattan existieren unterschiedliche Bezeichnungen, die sich auf die Verarbeitungsart beziehen.
  • Peddigrohr: Dabei handelt es sich um geschälte und maschinell in dünne Streifen von 2 bis 3 Millimeter geschnittene Rattanstangen. Die gleichmäßig dicken Flechtstreifen ergeben ein einheitliches Flechtbild.
  • Boondoot, Manau und Croco: Für diese Varianten verwendet man ungeschältes Rattan. Die pur belassene Oberfläche unterstreicht den natürlichen Charakter des Endprodukts, das immer ein Unikat ist.
Der Naturstoff Rattan lässt sich durch seine elastische Struktur gut bearbeiten und verflechten. Für die Möbelproduktion kombinieren die Hersteller auch andere Materialien wie Glas oder Metall. Sorgfältig verarbeitete Möbel haben eine absolut natürliche Ausstrahlung.
Für den Einsatz in der Gastronomie oder Hotellerie ist echtes Rattan aber nur bedingt zu empfehlen. Im Außenbereich sollten Sie diese Möbel nur bedingt verwenden und gut abdecken: Bei Nässe, Kälte und intensiver UV-Bestrahlung wird das Material spröde und grau. Setzen Sie Rattanmöbel innen ein, müssen Sie die Zeit für die Pflege einkalkulieren. Für die tägliche Reinigung ist ein leicht feuchtes Tuch, gegebenenfalls mit etwas Seifenlauge, ausreichend. Darüber hinaus brauchen die Möbel regelmäßig (zweimal jährlich) Pflege in Form eines speziellen Rattan-Öls oder –Sprays; auch Lederpflegemittel sind geeignet.

Polyrattan

Polyrattan besteht aus Polyethylen, die Unterschiede zu echtem Rattan sind kaum zu unterscheiden sind und bestehen hauptsächlich im Flechtbild, das als
  • Flachband (relativ flache Oberfläche) oder
  • Rundgeflecht (wellige Oberfläche)
bezeichnet wird.
Gartenmöbel (Loungemöbel) aus Polyrattan sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und können sogar das ganze Jahr im Freien stehen. Außerdem haben sie ein geringes Eigengewicht und lassen sich mühelos transportieren. Das Untergestell besteht in der Regel aus Aluminium. Ein weiterer Vorteil ist die Pflegeleichtigkeit: feuchtes Abwischen genügt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.