Mit dem Regenabweiser Regen und Schnee abperlen lassen
Mit einem Regenabweiser kann die gute Sicht auch bei Schnee und Regen erhalten bleiben. Die Versiegelung lässt die Flüssigkeit abperlen. Bei einer höheren Geschwindigkeit ist der Einsatz der
Scheibenwischer nicht mehr notwendig. Der Regenabweiser eignet sich für den professionellen Einsatz in Fuhrparks, Speditionen und den Glasflächen an Büroräumen.
Was bewirkt Regenabweiser?
Der Regenabweiser ist ein
Autopflegemittel für die Scheiben, Spiegel oder den Lack des Fahrzeuges, im Auftrag erzeugt es eine Versiegelung, denn an dieser hochgradig glatten Schicht perlen Feuchtigkeit, Regen und Schnee ab. Der Regenabweiser ist damit mit einer Anti-Haft-Beschichtung vergleichbar. Er hält Verschmutzungen fern, da sie keinen Halt mehr an der Oberfläche finden. Jeder Regenabweiser verbleibt nur eine begrenzte Zeit auf der Oberfläche, das heißt in regelmäßigen Abständen oder bei nachlassender Wirkung sollte die Beschichtung erneuert werden. Die Versiegelung wird durch im Fahrtwind aufprallende Partikel, Regen, Waschanlagen und Chemikalien langsam aufgelöst.
Regenabweiser für Scheiben und Lack
Der Regenabweiser für transparente Oberflächen und Spiegel eignet sich für
Front-, Seiten- und Heckscheiben,
- Helmvisiere,
- Seitenspiegel und
- Scheinwerfer.
Mit dieser Versiegelung können auch andere Oberflächen behandelt werden. Sie kann für Fensterscheiben und die Wände transparenter Duschkabinen eingesetzt werden. Der Regenabweiser schützt auch vor Kalkflecken. Einige Regenabweiser eignen sich auch für den Autolack. Ihre versiegelnde Wirkung hält den starken Glanz aufrecht. Sie werden nach der Politur des Lackes oder der intensiven Reinigung aufgebracht und sollten regelmäßig erneuert werden.
Autochemie für jedes Wetter
Die Autochemie hält einige Produkte bereit, die das Autofahren bei schlechtem Wetter unterstützen oder ermöglichen. Bei tiefen Temperaturen löst das
Enteiserspray eingefrorene Schlösser und Scheiben. Der Fahrzeugunterboden kann mit einem Unterbodenschutz für Nässe und Salz geschützt werden. Wenn das Fahrzeug nicht anspringt, gibt die
Motor-Start-Hilfe eine Unterstützung. Hohe Temperaturen können zu verstärkten Insektenflecken führen. Sie lassen sich kraftvoll mit einem Insektenentferner behandeln. Aus dem Innenraum können Matsch und Verschmutzungen zuverlässig mit einem professionellen Autoinnenreiniger entfernt werden.