Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Regenponcho

  Regenponcho  (106 Angebote unter 30.803.215 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Regenponcho“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Regenponcho"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Regenponcho
^

Trotzen Sie dem Regen mit einem Regenponcho

Ein Regenponcho ist ein ärmelloser Umhang, der zu 100 Prozent wasserdicht ist. Regenponchos werden in Universalgrößen hergestellt und haben eine Kapuze. Sie bestehen aus Kunststoff (z. B. PE, PVC, PEVA) und können je nach Modelle entweder einmal oder mehrmals verwendet werden. Beliebte Farben für Regenumhänge sind blau, grün, gelb oder rot. Meistens gibt es zum Regenponcho auch eine Verpackung, in der der Umhang verstaut werden kann.

Vorteile eines Regenponchos

Bei Regen ist ein Poncho eine gute Alternative zum Regenschirm. Denn der Träger kann seine Arme frei bewegen und wird nicht behindert. Unter dem Poncho kann man eine Tasche oder einen anderen Gegenstand vor Regen schützen. Da der Poncho weit geschnitten ist, gerät man nicht ins Schwitzen.

Die Geschichte des Regenponchos

Die ersten Regenponchos gab es in den 1930er. Damals waren die Modelle aus gewachster bzw. gummierter Baumwolle. Ab den 1940er gab es die Regenponchos auch schon aus Kunststoff. Viele Jahrzehnte benutzte man ihn hauptsächlich für Outdoor-Aktivitäten wie Fahrradfahren. Mittlerweile wird er zunehmend auch in anderen Bereichen eingesetzt, da man erkannt hat, wie praktisch ein Regenumhang ist.

Regenponchos für die Sportveranstaltung

Wenn Sie mit Ihrem Verein eine Sportveranstaltung planen oder mit Vereinskollegen sportliche Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren unternehmen möchten, müssen Sie immer damit rechnen, dass das Wetter nicht mitspielt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, bereits vorher Regenponchos zu erwerben.

Regenponchos für Freilichtaufführungen

Im Sommer bietet es sich an, ein Konzert oder eine Theateraufführung im Freien anzuschauen. Wenn Sie für Ihre Hotelgäste Karten für eine solche Veranstaltung zur Verfügung stellen, können Sie gleich noch als Aufmerksamkeit einen Regenponcho dazulegen, damit der kulturelle Genuss auch durch einen Regenschauer nicht verdorben wird.

Regenponchos für den Betriebsausflug

Wenn Sie mit Ihren Angestellten einen Betriebsausflug unternehmen möchten oder ein Sommerfest planen, kann Ihnen Regenwetter einen Strich durch die Rechnung machen. Es lohnt sich also, Regenponchos im Vorfeld zu erwerben, damit der Ausflug bzw. die Feier nicht ins Wasser fallen muss.

Regenponchos für soziale Einrichtungen

Wenn Sie in einem Altenheim oder in einer Einrichtung für Behinderte arbeiten, kann es sinnvoll sein, Regenponchos für Rollstuhlfahrer anzuschaffen. Bei einem Spaziergang ist es sehr hilfreich, wenn der Poncho bei plötzlich einsetzendem Regen einfach über den Kopf gezogen werden kann. In diesem Fall sollten Sie beim Kauf darauf achten, dass der Regenumhang für Rollstühle geeignet ist.
Neben einem Regenponcho können Sie sich und Ihre Mitarbeiter auch mit einer Regenjacke und einer Regenhose ausstatten, diese und weitere Bekleidungsstücke finden Sie unter Regenbekleidung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.