Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rettungswanne

  Rettungswanne  (28 Angebote unter 30.778.398 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rettungswanne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rettungswanne
^

Die Schleifkorbtrage für eine sichere Höhen- und Tiefenrettung Schwerverletzter

Die Schleifkorbtrage ist im Gegensatz zu anderen Transporthilfen eine feste gebogene Wanne, die vor allem in der Höhenrettung ihren Einsatz findet. Der Patient wird hineingelegt, mit Gurten gesichert und kann dank der Konstruktion der Trage nun mit Hilfe von Hebezeug oder einem Kran gerettet werden. Das ermöglicht eine patientengerechte und sichere Rettung, vor allem aus unwegsamen oder engen Bereichen, in denen der Einsatz einer gewöhnlichen Trage nicht möglich ist.

Wann kommt die Schleifkorbtrage zum Einsatz?

Die Haupteinsatzgebiete sind bei Unfällen im Bergbau, der Industrie, in Schächten und zum Abtransport am Helikopter. In der Bergrettung ist eine Schleifkorbtrage oft das einzig mögliche Transportmittel für Verletzte, vor allem bei Eis und Schnee. Die Patienten liegen sicher in der Trage und die Retter ziehen sie hinter sich her, ähnlich wie einen Schlitten. Im Gegensatz zum Spineboard, ist der Patient in der Schleifkorbtrage auch an den Seiten geschützt und kann über unwegsames Gelände praktisch geschleift werden.

Für den Einsatz in schwierigem Gelände konzipiert

Die Wanne besteht häufig aus speziellem Kunststoff, der korrosionsbeständig, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und vielen Chemikalien ist. Spezialausführungen in Übergröße für schwergewichtige Personen sind dagegen häufig aus Edelstahl gefertigt, um das Gewicht tragen zu können. Für die Bergrettung sind Modelle mit Gleitkufen an der Unterseite vorteilhaft. Damit die Patienten weich liegen, sind einige Tragen mit Matratzen ausgestattet, die das Übertragen von Stößen minimieren. Sie lassen sich zu Reinigungszwecken herausnehmen und gegebenenfalls auch austauschen.

Patientengerechter Transport

Rundherum befinden sich viele Griffmulden und Ösen, an denen die Abseilspinne eingehängt werden kann. Die Tragemulden ermöglichen es, dass mehrere Helfer den Patienten tragen können, was eine Erleichterung für die Helfer darstellt und den Komfort des Patienten erhöht. Ebenfalls befindet sich ein Nylonseil an den meisten Tragen, das zum Einhängen der Haltegurte genutzt werden kann.  Sehr praktisch sind auch integrierte Fußstützen, diese sind häufig verstellbar und mit Fixierungsbändern versehen.

Es gibt einteilige und zweiteilige Tragen, die in der Mitte teilbar sind. Aufgrund ihrer Konstruktion lassen sich die meisten Schleifkorbtragen waagerecht und auch senkrecht einsetzen. Die Tragen sind in der Regel groß genug, um die Patienten mitsamt der Schaufeltrage hineinlegen zu können. Ein Umbetten ist somit nicht erforderlich, was Zeitersparnis bedeutet und den Patienten zusätzliche Belastungen erspart.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.