| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Rohrschutzprofil"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Rohrschutzprofil | | | Das Rohrschutzprofil schützt Mitarbeiter vor Verletzungen
Das Rohrschutzprofil ist ein Rammschutz, der Rohre vor Anfahr- oder Rammbeschädigungen schützt. Das Profil ist nicht mit der Rohrisolierung zum Energiesparen zu verwechseln. Rohrschutzprofile mit rot/weißen oder UV-beständigen, gelb/schwarzen Streifen (DIN 4844) werden auch als Warn- und Schutzprofile bezeichnet.
Die Form von Rohrschutzprofilen
Da Rohre im Querschnitt rund sind, sind die Rohrschutzprofile halbrund. Die Dicke des Profils ergibt sich, wenn man den Außendurchmesser vom Innendurchmesser abzieht. Der mindeste, schützbare Rohrdurchmesser liegt bei drei Zentimeter bis zehn Zentimeter als maximalem Durchmesser. Die Rohrschutzprofile besitzen eine Normlänge von 1000 Millimeter, lassen sich aber leicht auf die gewünschte Länge mit einem scharfen Cuttermesser kürzen.
Die Verwendung
Die Profile werden nicht nur an Rohren befestigt, sondern finden sich auch an innerbetrieblichen Transportwagen, Maschinen oder Fahrzeugen sowie Wänden, niedrigen Decken und Durchgängen und warnen sonst vor Kanten, Hindernissen und Vorsprüngen.
Rohrschutzprofile in verschiedenen Ausführungen
Rohrschutzprofile gibt es in den verschiedenen Ausführungen:
- um sie mit Rohrschellen zu befestigen,
- selbstklebend oder
- magnetisch.
Schellen lassen zu, dass man die Profile zu Reinigungs- oder Wartungszwecken abnimmt. Selbstklebende Profile sind auf glatter, fett- und staubfreier dauerhaft zu befestigen und dort bevorzugt, wo keine Bakterien oder Schmutz in die Spalten geraten dürfen. Magnetische Profile setzen einen magnetischen Untergrund voraus. Eisen, Nickel und Kobalt sind magnetisch und eine Reihe ihrer Legierungen.
Die Materialien
Die Profile sind aus Vollschaum oder aus Polyurethanschaum (PU-Schaum) erhältlich. PU-Schaum ist als Weichschaumstoff hoch flexibel und witterungsbeständig sowie gegen herkömmliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel unempfindlich. Er ist von -40 Grad bis +90 Grad Celsius temperaturbeständig und extrem abriebfest. Polyurethanschaum erhält man, wenn man Isocyanaten und Polyolen Wasser beimischt: es entsteht Kohlendioxid (CO2) als Treibgas, welches das Gemisch aufschäumt und die Zellstruktur des Schaumes ausbildet.
Die Abriebfestigkeit
PU-Schaum gilt als sehr abriebfest. Unter Abriebfestigkeit versteht man die Widerstandsfähigkeit fester Oberflächen gegen mechanische Beanspruchung wie Reibung. Das Rohrschutzprofil hält also auch meistens dem Vorbeischleifen etwa eines Gabelstaplers stand.
|
|
| | | |