Das Rollatorkissen sorgt auch unterwegs für einen angenehmen Sitzkomfort
Das Rollatorkissen stellt eine komfortable Sitzgelegenheit für den
Rollator dar, sodass längere Wegstrecken, die ohne Pausen nicht zu bewältigen sind, bequem und ohne Druckstellen mit Sitzen auf der
Gehhilfe verbracht werden können. Auch dort, wo mangels Sitzgelegenheiten in der Öffentlichkeit wie Parks keine Alternative zum kurzen Ausruhen sich bieten, kann mit dem Rollatorkissen das mobile Gerät flexibel neben der Sicherung der Mobilität auch als kurzfristige Sitzalternative verwenden werden.
Befestigung und Obermaterial der Rollatorkissen
Um eine schnelle und praktische Fixierung des Rollatorkissens vorzunehmen, sind diese meist mit Haltebändern und in vielen Fällen auch mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen. Auf diese Weise bieten die Sitzkissen in Verbindung mit der Anti-Rutsch-Beschichtung der Unterseite sicheren Halt, sodass das Sitzen nicht nur bequem, sondern auch in Schräglagen rutschfest erfolgt.
Modelle mit unterschiedlichen Passgrößen erlauben die Bestückung des Rollators am Sitz, sodass die gesamte Sitzfläche von dem individuell passenden Rollatorkissen bedeckt ist.
Einige Kissen verfügen über robuste und schmutzabweisende Oberflächen wie Kunstleder. Darüber hinaus lässt sich das Material auch feucht abwischen und damit sauber halten. Auch bei Regenwetter nimmt das Kunstleder keine Feuchtigkeit auf, um ein bequemes, wie auch trockenes Sitzen zu erlauben. Einige Rollatorkissen sind aus einem weichen Baumwoll-Mischgewebe gefertigt, was stark polsternd wirkt.
Was bei der Verwendung von Rollatoren und Gehhilfen nicht fehlen darf
Um starke Sonneneinstrahlung zu vermindern und die Temperatur angenehm zu halten, bietet sich ein
Rollatorschirm an, der bei Regen ebenfalls Schutz des Rollators sowie der Person bietet.