Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rollgerüst

  Rollgerüst  (1.526 Angebote unter 28.277.792 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „rollgerüste“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rollgerüst“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   102   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rollgerüst
^

Schnell, flexibel und hoch hinaus mit dem passenden Fahrgerüst

Fassadenarbeiten, Dachrinnen ausbessern oder Hecken verschneiden. Schnell mal eben hoch hinaus müssen viele Gewerke, da kommen leicht zu bewegende und trotzdem Sicherheit und Bewegungsfreiraum bietende Gerüste wie gerufen. Preiswerte, mobile und flexible Fahrgerüste sind eine echte Alternative zu Leitern und feststehendem Gerüst und ermöglichen es Ihnen, Ihren Spielraum voll auszuschöpfen.

Leichtgewicht

Auf Grund der hohen Mobilitätsanforderungen, die an Fahrgerüste gestellt werden, ist der Einsatz von Aluminium, dem leichten und doch widerstandsfähigen Material, vorprogrammiert. Zusammenstecken, verbinden und dann das Gerüst an der gewünschten Stelle positionieren. Ein einfacher, zerlegter Transport und ein schneller Aufbau ohne besonderes Werkzeug gewährleisten ständige Einsatzbereitschaft. Es ist kein komplettes Einrüsten mehr erforderlich, die Rollrüstung wird einfach Stück für Stück geschoben, um die gesamte zu bearbeitende Fläche nacheinander zu erreichen. Durch den Einsatz von leichtem Material wird es auch für einen einzelnen Mitarbeiter möglich, das Fahrgerüst auf den Rädern gelagert zu bewegen.

Arbeits- und Gerüsthöhe des Fahrgerüstes

Die Arbeitshöhe eines Fahrgerüstes ist begrenzt. Im Innenbereich darf sie maximal zwölf Meter und im Außenbereich höchstens acht Meter nicht übersteigen. Mit hohen Belastbarkeiten und ausreichend breiten Arbeitsplattformen können neben den Mitarbeitern auch Arbeitsmaterial und Werkzeuge in ausreichendem Maß mit nach oben genommen werden. Um das Gerüst optimal nutzen zu können, sollten Sie sich im Klaren sein, in welcher Höhe Sie arbeiten wollen und müssen. Die maximale Arbeitshöhe ist hierbei ausschlaggebend. Bei den meisten Fahrgerüsten kann die Arbeitsplattform in verschiedenen Höhen positioniert werden, um noch mehr Flexibilität zu erhalten. Berücksichtigen Sie, dass die Gerüsthöhe immer niedriger als die Arbeitshöhe anzusetzen ist.

Breite und Länge des Fahrgerüstes

Die Breite und Länge des Fahrgerüstes beziffert nicht nur die benötigte Standfläche, sondern auch den Bereich, den Sie zur Arbeit zur Verfügung haben. Je kürzer das Gerüst, umso häufiger muss es verschoben werden. Ein Hinüberlehnen über die Streben ist unbedingt zu vermeiden, um die Arbeitssicherheit aufrecht zu erhalten. Eine ausreichend dimensionierte Arbeitsplattform sorgt für Bewegungsfreiheit und ungehemmtes Arbeiten. Die Struktur der Plattformplanken muss so gestaltet sein, dass ein Abrutschen auch in feuchter Umgebung vermieden wird.

Die Räder machen es möglich

Fahrgerüste bestechen durch ihre einfache Möglichkeit des Umpositionierens im aufgebauten Zustand. Räder, die unter den Hauptstreben an den Ecken des Gerüstes angebracht sind, sorgen dafür. Sie sind lenkbar gelagert, dadurch kann das Gerüst leicht manövriert werden. Große Rollendurchmesser sorgen für einen sicheren Stand. Um Höhenunterschiede ausgleichen zu können, sollten die Räder spindelbar sein. Durch das Feststellen der einzelnen Bremsen an den Rollen wird die Beweglichkeit unterbunden. Achten Sie darauf, dass alle Räder des Fahrgerüstes fest aufstehen müssen und nicht im Boden einsinken dürfen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.